Noticias –
NORD DRIVESYSTEMS amplía sua sede en Aurich
La ampliación es necesaria debido al aumento de la demanda de componentes electrónicos
Bargteheide, 2022-04-01
NORD Electronic DRIVESYSTEMS va a invertir 3,2 millones de euros en su sede de Aurich. De este modo logrará ampliar hasta un total de 3000 m2 el área en la que se montan los proyectos de los clientes. La ampliación es necesaria debido al incesante aumento de la demanda de componentes electrónicos.
La filial de NORD DRIVESYSTEMS en este distrito municipal de Frisia Oriental lleva fabricando componentes electrónicos, sobre todo variadores de frecuencia, desde principios de los años 80 del siglo pasado.
Compromiso con la sede
Después de su ampliación, la sede tendrá capacidad para producir más de 400 000 unidades de dispositivos personalizados al año. Esto significa que triplicará con creces su capacidad de producción actual. El primer aumento de la capacidad será del 50 % y se implementará durante el segundo trimestre de 2022.
“Esta inversión no se debe únicamente al aumento de la importancia de los componentes electrónicos de NORD”, enfatizaba Gerhard Harms en calidad de gestor de la sede. “También es un claro compromiso de la empresa con la planta de Aurich”.