Notizie –
Decentralizzare anziché centralizzare: semplificazione della gestione bagagli
I sistemi di gestione bagagli degli aeroporti sono costituiti da un intreccio di nastri trasportatori complessi, che devono funzionare con precisione e affidabilità. Spesso la tecnologia di azionamento deve tenere conto delle richieste del cliente non soltanto per gli aspetti meccanici, ma anche per quelli elettronici. NORD offre sistemi di azionamento decentralizzati e progettati per soddisfare in tutto e per tutto ogni esigenza.
Bargteheide, 2022-07-21
Per molti anni Logan Teleflex, società affiliata di Daifuku Airport Technologies, azienda di calibro internazionale per la fornitura di tecnologia aeroportuale in tutto il mondo, ha cercato una soluzione di comando decentralizzata per i suoi sistemi di gestione bagagli.
La ricerca ha dato finalmente i suoi frutti quando, per il rinnovamento di un terminal aeroportuale negli Stati Uniti, è stata scelta una soluzione decentralizzata NORD al posto degli azionamenti a controllo centralizzato previsti in origine.
Oggi i numerosi nastri trasportatori del sistema di gestione bagagli sono equipaggiati con motoriduttori ad assi ortogonali NORD, molti dei quali controllati da sistemi decentralizzati.
I motoriduttori ad assi ortogonali integrano ad es. un inverter NORD SK 200E, che è responsabile della precisione e del controllo dei movimenti dell'impianto di trasporto bagagli.
Più funzioni di azionamento per aumentare la sicurezza e ridurre hardware e cablaggio:
- Circuito di sicurezza (STO)
- Controllo di rete DeviceNET™ via PLC
- Selettore Locale/OFF/Remoto per il funzionamento via Modbus
Gli azionamenti decentralizzati che NORD ha fornito a Logan Teleflex dispongono di connettori a innesto M12. Il sistema di azionamento elettromeccanico integrato è stato preassemblato nello stabilimento Daifuku, risparmiando così sui costi di montaggio e di cablaggio di campo. In tal modo si sono accorciati anche i tempi di installazione e messa in funzione.