能效等级:最新法规和即将到来的变化
哪些条例适用于欧盟?
对于仅需短期使用驱动器的应用场合,可采用效率等级为 IE1 的标准异步电机,这样的设计旨在实现最佳的材料利用率和最低的投资成本。根据自2021年7月以来适用的最新生态设计准则,这点也适用于 S3 < 80% 或短期运行。然而,准许此类异步电机用于 S1 运行的地区将越来越少。如果需要减速电机跟随移动,选择 IE1 式驱动器更有优势,因为它的重量较轻,因此移动起来更加便利。
2011年6月,电机制造商不得不采取提高效率的第一个重大步骤,对于连续运行,目前有效的640/2009号指令约束性地规定应使用IE2电机。在一年内,IE2 电机使用量翻了一番,而 IE1 电机使用量急剧下降。同时,IE3电机的销量首次出现增长,但是直到2015年,7.5 kW以上功率强制使用IE3电机,并且在2017年以来,所有功率都强制使用IE3电机后,IE3电机的销量才呈现大幅增长。
从2021年7月1日开始,随着2019/1781年最新生态设计法规(欧盟)的颁布,三相异步电机的最新能效条例进一步生效,这对防爆电机和经过验证的标准电机产生影响。修正法规包括以下新条例:IE3 能效等级原适用于额定功率 ≥0.75 kW 至 ≤1.000 kW 的三相异步电机,但最近也适用于原被排除的8极电机。到目前为止,IE3 以上的功率限制为 ≤375 kW。新增加了对额定功率 ≥0.12 kW 至 < 0.75 kW 的小型三相异步电机的新规范。现在必须符合能效等级 IE2,并且适用于2、4、6和8极电机。IE3 和 IE2 现在都包括防爆电机,防爆类型为 Ex tb、Ex tc、Ex ec 和 Ex d 不等。制动电机、配置变频器的电机和防爆电机的例外情况已被剔除。
2023年7月的以来的法规变化
2023年7月1日,能效条例变得更加严厉。由此,能效等级 IE2 适用于防爆型(Ex eb)的额定功率范围为 ≥0.12 kW 至 ≤1.000 kW 的三相异步电机和额定功率 ≥0.12 kW 的单相异步电机。对于额定功率≥75千瓦至≤200千瓦的2极、4极或6极的三相异步电动机,将强制执行能源效率等级IE4。制动电机和防爆电机例外。
对于仅需短期使用驱动器的应用场合,可采用效率等级为 IE1 的标准异步电机,旨在实现较佳的材料利用率和较低的投资成本。根据自2021年7月以来适用的最新生态设计准则,这点也适用于 S3 < 80% 或短期运行。然而,准许此类电机用于 S1 模式的地区将越来越少。如果需要减速电机跟随移动,选择 IE1 式驱动器同样也是优势,因为它的重量较轻,因此移动起来更加便利。
IE3 与 IE5+ 能效比较
诺德(NORD)UNIVERSAL电机满足最新的生态设计规范
经过自2021年7月1日以来更加严格化的电机能效及其转速控制,在额外的功率范围内使用 IE3 电机不仅在经济上更具吸引力,而且也是强制性的。诺德(NORD)传动集团为功率范围由 0.12 至 45 kW 的节能式UNIVERSAL电机,搭载符合所有国际法规的经济型 IE3 电机。在以前 IE2 电机与变频器搭配使用的场合,现在正引入更高标准的能源效率。在欧盟,到目前为止,IE3能效等级的规定还没有应用于0.75千瓦以下的驱动器,但中国从2021年6月起已强制要求所有 120 W 的三相感应电机均须采用 IE3 等级。 诺德(NORD)UNIVERSAL电机已涵盖此功率范围。它已经通过所有通用标准认证,因此可在全球范围使用。这使得能够针对性地精简版本,并提供决定性的成本优势,尤其是就国际项目而言。这种电机无需经过任何调整便可应用于欧洲、美国、加拿大、中国、印度、俄罗斯和乌克兰等重要世界市场。通过 CE、UL、CSA、CCC、EAC、ISI 及其他标准认证,UNIVERSAL电机的版本精简成为可能。特别是对于分布全球的机器设备或国际项目而言,版本精简可为系统集成商和运营商明显节约成本。因为需处理和管理的设备版本和组件编号减少,驱动器选择变得更容易,采购成本因此可降低。

变频器的欧盟效率法规
为了避免因生态原因造成的贸易壁垒,并为了减少能耗相关产品对环境的影响,欧盟委员会通过了 2009/125/EU 生态设计准则。基于《能源消耗相关产品法》(EVG)规定,此设计准则将作为国家法律实施,并基于《电动机和速度控制实施条例》(EU)2019/1781 予以贯彻实施。DIN EN 68100-9-2 标准对速度控制指示器作了相关规定。自2021年7月1日起,新生态设计准则(EU)2019/1781也有相关更严格的规定:此后在欧盟销售的所有变频器(FU)都必须符合新能效等级 IE2。这涉及功率范围由 0.12 至 1000 千瓦不等的所有三相变频器。IEC 61800-9-2 标准规定了变频器的 IE 等级以及驱动系统(电驱动系统、电机与变频器搭配)的 IES 等级。