服务
常见问题解答
- 检查油量
- 检查密封件,并视需要更换
- 确认是否已经拆除通风口的运输保护装置?
- 检查安装的减速机版本是否正确(参见操作说明书B1000)?
- 检查安装位置及工况(允许的环境温度,以及可能损坏密封件的阳光直射)
- 检查周围环境条件(附近是否有异物可能导致密封处泄漏)
- 检查减速机的温度(温度过高或过低都可能导致减速机内过压并发生泄漏)
- 是否在应用中采取了适当的径向轴封措施(例如在脏污环境中使用带防尘唇的版本)?
- 咨询诺德寻求援助
- 检查油量
- 检查安装的减速机版本是否正确(参见操作说明书B1000)?
- 检查安装位置(例如会导致环境温度超限的直射阳光)
- 检查电机转速(转速过高或过低可能会导致减速机升温)
- 检查减速机是否过载
- 咨询诺德寻求援助
- 检查油量
- 检查油质(执行油质量分析)
- 视需要更换油
- 检查减速机的固定/底座
- 检查噪音来源,比如是否来自应用本身,还是由应用引起(共振)
- 检查应用是否超载(轴承/齿轮损坏)
- 将电机从减速机上拆下,并分开检查电机以缩小故障源范围(注意:安装时需使用新密封件!)
- 咨询诺德寻求援助
- 检查减速机的固定/底座
- 检查联轴器(如有)并视需要调节
- 若使用了变频器,请检查其参数并与电机数据相匹配
- 检查振动出处,比如是否源自应用本身(共振频率)
- 确认振动频率并据此分析故障源(例如高频振动表示故障源来自电机或输入轴)
- 必要时由合格人员进行振动分析或联系诺德
- 咨询诺德寻求援助
- 确保按原始订购版本正确操作驱动,以免损坏
- 更改版本时,须调整油量、油位检查点位置和通风口位置。对于某些减速机,在更改版本时,还需使用Nilos密封圈以免损坏轴承
- 因此,建议在更改版本时咨询诺德寻求援助
- 交由合格人员更换电机的两相(注:带后档选项时不可行!)
- 对于带逆止器选项的情况,请咨询诺德寻求帮助
- 如有联轴器,请检查联轴器
- 将电机与减速机分开,并单独检查电机,以确定与减速机的输入轴的旋转连接是否正常
- 检查使用的变频器
- 请诺德更改齿轮/减速比
- 采用极对数不同的电机
- 咨询诺德寻求援助
- 若使用率变频器,请检查参数设置,并将电机数据与铭牌数据相匹配
- 检查风扇/风扇罩情况(比如磨擦声、振动、共振)
- 检查电机轴承,并视需要更换
- 咨询诺德寻求援助
- 若使用率变频器,请检查参数设置,并将电机数据与铭牌数据相匹配
- 检查电机的固定方式,并视需要修改
- 检查电机轴承,并视需要更换
- 若在电机和减速机之间安装了联轴器,请检查联轴器的对准情况,并视需要调整
- 咨询诺德寻求援助
- 检查端子板上的电机连接
- 检查供电电压和控制的保护装置
- 对于制动电机,请检查制动功能
- 对于带逆止器选项的电机,请检查转向
- 咨询诺德寻求援助
- 对于制动电机,请检查制动功能
- 检查重载启动/设计方面,确认是否适合应用
- 检查电机监测(温度监测、变频器、熔丝)
- 检查电机控制或布线(星-三角电路)
- 若使用率变频器,请检查参数设置,并将电机数据与铭牌数据相匹配
- 咨询诺德寻求援助
- 检查电机控制或布线
- 尽可能在三角电路中操作电机;不得已的情况下,请检查或调整设计以防止过载
- 咨询诺德寻求援助
- 若驱动器无逆止器,请由合格人员更换供电电压的两相连接
- 咨询诺德寻求援助
- 检查电机的供电电压
- 检查电机连接
- 检查应用是否过载
- 如有制动选项,请检查制动功能
- 咨询诺德寻求援助
- 检查供电电压
- 检查熔丝/电机断路器
- 检查设计并视需要修改
- 检查电机绕组
- 咨询诺德寻求援助
- 检查风扇并视需要清洁风扇罩
- 对于变频器操作,视需要检查最小频率/速度,并安装外部风扇
- 检查电机的工作模式的开关频率,并视需要更改设计(不允许的频繁开关可能导致电机过载)(参见产品目录M7000)
- 检查设计,并视需要更改所需电机功率
- 如有制动选项,请检查制动功能
- 检查环境条件和安装位置并视需要优化冷却
- 咨询诺德寻求援助
- 测量电机端子盒中温度传感器的接触电阻
- 咨询诺德寻求援助
- 测量电机端子盒中温控器的接触电阻
- 咨询诺德寻求援助
- 检查制动器的供电电压
- 若制动器通过整流器控制,请检查整流器
- 测量制动器线圈的电阻
- 检查制动器的气隙/位置
- 检查制动器垫片的磨损情况
- 咨询诺德寻求援助
更多信息,请参阅操作说明书。
更多信息,请参阅产品目录M7000。
更多信息,请参阅产品目录M7000。
更多信息,请参阅产品目录M7000。
- 检查主电压,并视需要检查控制电压(基于变频器型号)
- 必要时变频器退回诺德进行测试
- 检查开机禁止项 (P700[3])
- 确保没有第2个启用信号处于活动状态
- 在信息参数中检查启用信号 (P708/P740)
将P428中的自动启动设置为“ON”。注意各自操作说明书中的信息。
- 视需要检查电机数据并与铭牌数据相匹配
- 检查电机及其电缆
- 减少负载
- 通过P700[1]检查精确的错误信息,并注意操作说明书中的进一步纠正措施
- 必要时将变频器退回诺德进行测试
- 检查电机的负载和速度(例如,< 25 Hz)必要时冷却电机、减少负载或使用外部风扇
- 检查欧姆电阻(例如,TF ≈ 200 Ω/20 °C)和PTC电阻器连接
- 检查输入电压质量
- 检查电机数据 (P201-P208)
- 视需要增加P103中的斜坡时间
- 使用合适的制动电阻
- 对于“摆动”应用,可通过将参数P211和P212设置为0%来减少滑差补偿 (P212) 或设置线性V/f特性曲线
- 视需要调整参数P217(例如,200%)
- 可在P108中调整断开模式
- 从DS LED灯的闪烁代码中确定错误代码,或通过参数P700读取
- 然后参考操作说明书确定适当的纠正措施
检查编码器连接,通过P735检查旋转方向,并视需要调节P301。
- 检查来自外部PLC的总线报文
- 检查P513中的报文超时
电磁兼容性 (EMC) 是一个非常复杂的主题,没有普适性的答案。 EMC干扰可能出现在控制输入(数字/模拟输入、编码器、总线系统)中,并可能导致不需要的信号、故障甚至损坏。遇到问题时,请联系合格的EMC专家。
避免EMC的一般措施:
- 适当屏蔽变频器以最大限度减少电磁干扰
- 采用抑制干扰的组件,如滤波器、扼流圈和电容器减少噪音和电磁辐射
- 使用屏蔽性能好的高质量电缆,并尽量缩短线路电缆
- 适当接地可最大限度降低电磁干扰(例如TI 80_0019)
- 严格遵守制造商的说明和相关标准进行安装(例如TI 80_0019和TI 80_0011)
- 分隔高压和低压电缆
- 电源必须平衡
- 缠绕导线
- 使用电缆磁环减少现有的干扰
- 检查系统是否存在故障连接、绝缘故障或损坏设备
- 注意变频器的功能性剩余电流 (TI 800_000000003)
- A型或AC型剩余电流保护装置不得用作保护装置。必要时改用全电流敏感的B(+) RCD(例如Doepke DFS 4B SK)(TI 800_000000003)。请遵守相关的法规和标准
- 在IT网络中,功能性变频器的跳线或DIP开关必须插入/切换到IT。这部分禁用了集成线路滤波器并降低了剩余电流,导致EMC干扰可能以未经过滤的形式进入网络。请严格遵守变频器的操作说明书。
- 电机扼流线圈插在变频器输出和电机之间
- 有助于减少电磁干扰,保护电机免受过高电压和电流峰值的影响,并避免谐振
- 减少电机电缆的干扰信号
- 在长电机电缆的情况下补偿电缆容量。对于电机电缆长度超过100 m / 30 m(未屏蔽/屏蔽)的情况,应安装输出扼流线圈。
- 有输入扼流圈和支撑电路扼流圈情况下(在变频器之前/在链路中)
- 电源扼流圈可保护电机免受变频器的任何影响,并改善电机的运行。对于功率≥45 kW的变频器,建议普遍使用电源扼流圈
- 抗EMC干扰;减少电流峰值、电压峰值和谐波
- 可减小输入电流,从而提高效率
- 延长变频器中支撑电路电容器的使用寿命
- 当安装的变频器功率超过总变压器功率的20%
- 电源超硬或有容性补偿系统的情况下
- 在频繁切换并联连接的大型消费电器时
- 使用触轨系统时,建议使用电源扼流线圈或支撑电路扼流圈
- 若电机由外部电源驱动(电机由发电机驱动运行),则需要在变频器上安装制动电阻。
- 回流电流可能会导致变频器故障的情况下
- 制动电阻可吸收多余的功率,并以发热的形式散热
- 特别是在电机惯性较大或制动速度较快的情况下,制动电阻通常必不可少。
- 您可在我们的BU0040说明书中找到一般信息
- 使用我们的NORDCON参数化软件。您需要一个参数化电缆(例如SK TIE4-RS232-USB)或以太网总线连接(变频器/PC)
- 使用ControlBox或ParameterBox,可手持或作为螺栓固定设备使用(例如SK PAR-5H、SK TU5-CTR)
- 使用我们的 NORDCON App 和 NORDAC ACCESS BT蓝牙棒
- 对于某些变频器型号,可通过集成的DIP开关和电位器进行个性化参数设置。请严格遵守各变频器型号的操作说明书。
SK 135E/175E系列具有集成的RS232接口。要使用手持式ParameterBox,需使用RS232/RS485接口转换器(SK TIE4-RS485-RS232, 275274603)
- 通常情况下,诺德变频器能处理0/4-20 mA或双极模拟信号
- 这可以在参数P400-P403(输入)和P418-P419(输出)中设置,并在变频器的操作说明书中有描述
- 您必须调节模拟输入/模拟输出
- 对于某些变频器型号,必须调整DIP开关以进行V/I转换(模拟输入/模拟输出的内部电阻)
- 另有一些变频器型号,必须连接外部转换器(V/I转换器10 V 20 mA,278910315)以连接模拟输出
- 若要将双极模拟信号连接到变频器的单极模拟输入,可连接外部设定点转换器+/10 V (278910320)
- ParameterBox用作变频器内部PLC的显示屏
- 变频器PLC程序故障或PLC参数被修改
- 将ParameterBox P1003的显示方式设置为“PLC显示”。若您不希望这样,可将其重置为默认值。
您可在参数P535中配置根据输出电流、时间和输出频率(冷却)计算电机温度。这样能为电机提供额外的保护。
设备必须定期连接到供电网络(约每年一次)至少60分钟。若超出一年的储存期限,请查阅变频器使用说明书中“长期储存”章节描述的相应措施。
我们提供多种用于转码的迁移指南(例如MI0500)。
需要设置的参数取决于应用。以下是一个最小参数化的例子。
- 加速和减速时间 (P102/P103)
- 设置最小频率和最高频率 (P104/P105)。在转速过低的情况下,电机的自冷却(例如< 25 Hz)可能不够。
- 根据电机铭牌p201 ~ p206设置电机数据
- 星三角转换P207
- 输入上述所有参数后,自动将定子电阻 (P208) 校准为P220[=1],同时校准冷却电机(约为15–25 °C)
- 参数化控制输入P4xx
-
- 例如:通过数字输入启用
- 例如:通过模拟输入设定值
以下通过一个例子说明,请注意示例可能不同于您的应用。
- 加速和减速时间 (P102/P103)。视需要选择较长的减速斜坡。
- 设置最小和最大频率 (P104/P105)。在转速过低的情况下,电机的自冷却(例如< 25 Hz)可能不够。
- 选择断开模式P108“电压禁用[=0]”,以立即关闭输出信号
- 根据电机铭牌设置电机数据P201-P206
- 星三角转换P207
- 输入上述所有参数后,自动将定子电阻 (P208) 校准为P220[=1],同时校准冷却电机(约为15–25 °C)
- 将P211和P212设为0%以设置线性V/f特性曲线
- 参数化控制输入P4xx
- 飞行启动P520[=1]用于将已转动的电机连接到FI
- 使用参数P540禁用希望的变频器转向
- 若设备在连接建立时不可见=>激活位置检测(错误消息:未找到设备)
- 一般故障=>删除配对列表(通常按住两个按钮4以上并释放)
- 上传(到设备)无法工作=>检查LOCK滑动开关(在“解锁”位置)
- 棒上包含的参数文件必须命名为“Dataset.ndbx”
视频-教程
以下的一般交换视频旨在作为指南,与用户手册一起提供。另外,用户手册可在www.nord.com上获得。如有任何疑问,请联系您的诺德(NORD)传动集团合作伙伴寻求帮助。