dhp技术
用于创新太阳能技术的驱动解决方案
西班牙Gemasolar太阳能热电厂通过5300个弹性诺德为大量定日镜提供太阳跟踪服务:转动和倾斜这些反射镜可以确保其将阳光较大限度上反射到工厂中心塔上。

专注于客户

项目挑战
污水处理厂会消耗大量电能和空间。无法使用传统的光伏发电系统覆盖该区域,因为出于操作原因,必须在任何给定的时间从上方进入沉淀池。
重新定义的太阳能技术 – Dhp technology的HORIZON折叠式太阳能屋顶已架设在污水处理区域上,并允许工业场地的智能化双重使用。2018年8月,世界上第一个折叠式太阳能屋顶在瑞士库尔 (Chur ) 污水处理厂投入使用。该屋顶面积为5800平方米,完全覆盖了预处理池、二级 (生物) 处理池和三级处理池。2120个光伏模块每年可发电550,000 kWh - 相当于工厂所需电力的20%。
灵活性和自主性 – 折叠式太阳能屋顶可完全自主运行,并根据本地气象站和外部来源的天气数据来自动调整适应环境条件。太阳会自动控制带集成PLC的智能驱动装置:通过使用强大的索道技术,在早晨的第一缕阳光穿透云层后,太阳能电池板就会自动展开。当傍晚太阳下山或者出现雨雪、风暴或冰雹以及恶劣情况 (例如电源或通信故障) 时,这些太阳能电池板将会自动收回保护位置。

应用解决方案
折叠式屋顶的展开和收回由诺德(NORD)的智能驱动单元控制。诺德(NORD)驱动单元由带制动器的通用蜗轮蜗杆减速电机、磁性编码器和电机安装的诺德AC FLEX SK 205E分布式变频器组成,安装在支撑结构上的受保护位置,并且可以单独控制。这使得维护人员能够将各个折叠式屋顶组件收回到保护位置,并对特定的处理池进行维护。
受气象站和算法控制 – 53个折叠式屋顶组件中的每个组件都有自己的驱动装置,可以根据天气情况自动展开和收回。为此,诺德(NORD)分布式变频器会读取天气数据并使用定制的气象算法来处理该数据,从而控制厂房并给出适当的收回和展开命令。旋转编码器可确保在任何给定时间读取太阳能面板的位置。四个驱动单元均通过内部CAN总线进行电气链接,其中控制运动序列的驱动单元作为主机。
带集成PLC的智能驱动单元–控制单元中编制了程序,可在断电或通信故障时自动将太阳能电池板收回到安全的保护位置。这意味着:可以通过远程维护进行手动干预,但是对于安全操作并不是必需的。诺德(NORD)使用斜坡函数确保可以在适当的时间内收回太阳能电池板。驱动单元PLC也可以对此进行控制。
更多信息请访问: