LEWA
高い定量精度と省エネ
定量ポンプ / システムのメーカー LEWA は、高精度領域でのアプリケーションに NORD DRIVESYSTEMS の IE5+ モータを採用しています。これにより、幅広い制御領域と優れたエネルギー効率が同時に提供されます。

お客様の概況
バーデン・ヴュルテンベルク州のレオンベルクに本拠地を置く LEWA 社は、70 年前から液体定量用のポンプ / システムを専門に取り扱ってきました。定量ポンプとプロセスダイヤフラムポンプで世界をリードするこのメーカーでは、効率的なシステムソリューションをお客様のニーズに合わせて個別に計画し、製造しています。製品の適用領域は幅広く、化学から鉱業まで多岐にわたり、定量投与、吐出、混合、付臭(臭気の強い物質を特にガスに加えること)などに使用されています。
食品や医薬品などの繊細な管理が必要な分野では、LEWA 社の ecodos シリーズのダイヤフラム定量ポンプが採用されます。例えば医薬品分野では添加剤の混合、食品分野では香料の定量投与などに用いられ、具体的には、離乳食などへのオメガ 3 オイルの配合を行っています。この ecodos シリーズは、吐出圧が 20 bar 以下のいわゆる低圧領域において、吐出電流 16~1460 リッター/時で作動します。そのためには、添加量と添加時間を精密に制御するだけではなく、特に成分を保護しながら吐出できるようなポンプが必要です。
幅広い制御範囲に対応するドライブ
「このような用途には、ワイドレンジ制御が可能な NORD の IE5+ モータ を ecodos ポンプに搭載して提供しています」と LEWA 社のアプリケーションマネージャー Maurice Wirkner は説明します。この場合、永久磁石同期モータは、ソロモータモード(モータに直接フランジ取付け)でも、分散型周波数インバータによっても作動可能です。
NORD DRIVESYSTEMS は、出力 0.35~3.7 kW の IE5+ を提供しています。ファンレス設計により、衛生面が配慮される用途に適しており、清掃も簡単です。表面処理されたコンポーネントは、腐食に対して保護され、酸およびアルカリに耐性があります。

オーバーサイジングの問題を解決
これまで、LEWA 社は、ダイヤフラム定量ポンプを従来型の非同期モータで、または付属のサーボインバータを含むサーボドライブ(多くの場合ストローク調整装置と組み合わせて)で駆動していました。その一方で、NORD モータ技術を採用したラインナップも拡大してきました。これには正当な理由があります。永久磁石同期モータは、購入価格の点でサーボドライブよりも明らかに有利であり、サーボインバータやストローク調整装置も不要です。これに対して、従来の非同期モータは、定格回転数外の領域では相対的に効率が悪く、そのためオーバーサイジングのモデルを使用しなければならないことがしばしばありました。この点でも、NORD モータは明らかにより効率的な選択肢となります。
「IE5+ 搭載の駆動システムは取扱いも簡単な上に、調整範囲も非常に広いので精度の高い定量が可能なのです」と Wirkner は強調します。NORD IE5+ は、モータ回転数 0 rpm (静止状態)から定格回転数まで、一定のトルクを呼び出すことができます。そのため、システムは非常に穏やかに始動し、LEWA 社の主要な顧客である食品および医薬品分野で扱われる敏感な製品を保護するのです。
95 パーセントの効率
NORD IE5+ モータは極めて幅広い制御範囲を有し、また短時間の高い過負荷にも対応可能なため、LEWA 社の顧客にとっては吐出量の異なるポンプを多数使用する必要がなくなり、結果的にシステム全体の駆動バリーション数を減らすことになります。これにより管理コストを最小化し、生産、物流、保管ならびにサービスのプロセスを合理化します。さらに、95 パーセントの効率を持つ IE5+ モータの優れたエネルギー効率もこれに加わります。
「高いエネルギー効率により、この駆動システムは当社のお客様にも、また未来指向のポンプ / システムサプライヤーである当社にも多くのメリットを提供してくれます」と Maurice Wirkner は言います。
プロジェクトパートナーとして開発に参加
高効率の IE5+ モータの開発には、LEWA 社もプロジェクトパートナーという形で参加しました。「当社は、このモータをシステムとして試作品の段階からポンプと一緒にテストを行い、開発初期から多くの経験を積むことができました」とアプリケーションマネージャーの Wirkner は説明します。ここでは、技術販売、製品管理、そして NORD サービスが、非常に優れたレベルの高いサポートを提供しました。「これまでの注文においても、NORD との共同作業では、特に柔軟な対応に大変満足しています」とのこと。
LEWA と NORD の協力関係は、今後も継続していくことでしょう。すでに次のプロジェクトが決定しています。両社は、NORD の IE5+ モータと分散型周波数インバータ NORDAC ON+ を搭載した医薬品用定量ポンプの見本市デモ機を開発し、これによって、ダイヤフラム定量ポンプ LEWA ecodos を用いた定量注入における広範囲制御のメリットを実証しています。