![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-14.gif)
私たちのソリューションお客様の成功
NORDは、これまで常に顧客志向を重視し、「問題解決者」としてのメンタリティを堅持してきました。当社は信頼できるパートナーとして、堅牢で効率的なドライブシステム、業界固有のソリューション、的確なアドバイス、ワールドワイドなサービスでお客様の成功をサポートします。「成功に導くソリューション」を提供することが、当社のブランドプロミスです。私たちのソリューションお客様の成功
当社のソリューションは、100業種を超える業界のリーディングカンパニーから採用されています。包括的なモージュール型製品システムと豊富な専門知識により、あらゆる用途に対応した最適なソリューションを提供することが可能です。
高度に近代化されたバイオメタン大規模工場向けの堅牢な産業用ギヤユニット
ドイツ|エネルギー|混合と攪拌
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
プロジェクトの要件
ニーダーザクセン州フリーゾイテ近郊の沿岸運河では、現在、ヨーロッパ最大のバイオメタン工場の建設が進行中です。ミュンスターの投資会社REVIは、40基の発酵槽を使って、この地域から排出される毎年100万トンの糞尿と液肥を処理してバイオメタンを生産する計画です。生産されたバイオメタンはガスネットワークに供給するか、液化してLNGにします。そのための攪拌機を、ヴァルブルクのPRG Präzisions-Rührer GmbH社が供給します。
アプリケーションソリューション
PRG社の攪拌機には、NORDのMAXXDRIVEシリーズのカスタマイズされた工業用ギヤユニットが採用されます。これは最高レベルの負荷容量に対応するように設計されました。NORDは、いわゆるSAFOMI-IECアダプター(ミキサー用シールレスアダプター)により、駆動側でさらに高い運転信頼性を提供します。このコンパクトで単純な構造のアダプターは、撹拌機ドライブ用に特別に開発されたもので、標準的なIECアダプターの機能とオイルエクスパンションタンクの機能を1つの部品に一体化しました。
この新しいシステムでは、ドライブの信頼性が非常に重要です。というのも、それらはタンクも含めて24時間あらゆる天候にさらされ、一年365日故障なく運転する必要があるからです。NORDのソリューションにより、最初のオイル交換を20,000運転時間まで長く設定することができました。これは2年間の運転時間に相当します。
高効率の駆動システムによる環境に優しいロジスティック
ドイツ|郵便・小包/空港|コンベヤシステム
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
プロジェクトの要件
2050年までに、DHLは物流に関連する排出量をゼロにすることを目標に掲げています。輸送業界のグローバルリーダーであるDHLは、これを達成するため、最新技術と持続可能なソリューションを採用しています。その代表的な例がケルン/ボン空港のロジスティックセンターです。DHLのハブは、12,000 m2の面積を有し、1時間に10,000件の発送物を仕分けできる能力を備えています。
アプリケーションソリューション
ケルン/ボン空港のハブでは、合計800台のNORD LogiDrive駆動システムと268台のソロモータが、曲線コンベア、ベルトコンベア、マージャー/プッシャー、垂直コンベア、伸縮コンベア、リフターなど、さまざまな用途に使用されています。LogiDriveは、モータ、ギヤユニット、周波数インバータからなる標準化されたモジュラーシステムであり、エネルギー効率に優れ、メンテナンスも簡単です。このロジスティックセンターのために、IE4永久磁石同期モータ、2段ベベルギヤユニットまたはヘリカルギヤユニット、モータ近接タイプのNORDAC LINK周波数インバータの組み合わせが選択されました。
DHLは2050年までに排出量ゼロを目指しています。これにより、エネルギー効率の問題が当社の最重要課題になりました。ケルン/ボンの建物はCO2ニュートラルであり、冷暖房に氷蓄熱システムを採用するなど、最新技術が装備されています。ベルトコンベア用ドライブについても、少ないメンテナンス間隔と同様に、エネルギー効率が中心的要件になっていました。NORDはこれらの点に解決策を提供してくれたので、NORDドライブには非常に満足しています。
リモートメンテナンスを採用 – PETボトリングライン用のインテリジェントなドライブ
ドイツ |食品と飲料|ボトリングライン
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
プロジェクトの要件
ブランデンブルク州ユーターボークのJütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost社は、高品質かつ保存の利く食料品の開発と製造を専門とする企業です。2021年、Jütro社は、NORD DRIVESYSTEMSおよびその他のパートナー企業の協力を得て、1シフトで約7万本のボトルを生産するPETボトリングラインを新設しました。十分な資格を持つ人材の確保がますます難しくなっているため、可能な限り高いレベルの自動化と処理能力が当初から計画されていました。
アプリケーションソリューション
NORDのNORDAC PRO SK 550 P周波数インバータおよびギヤモータは、新しいPETボトリングラインの原動力です。出力0.25~1.5kWの周波数インバータをリモートコントロールでメンテナンスできるように、イーサネット接続が装備されています。これにより、さまざまなシステム構成部品のサプライヤーは、オンラインメンテナンスを介して、システム全体の検査、故障のチェック、さらにはNORD周波数インバータから提供されるシステム構成部品に関する全データの評価を行うことができます。このプロジェクトで使用されている周波数インバータのもう1つのメリットは、ドライブの速度を一定に保つベクトル制御です。
私たちが自動化に重点を置いているのは、ボトリングラインの継続的な稼働が非常に重要だからです。従って、すべての技術、特にドライブは、バランスが取れている必要がありますし、高い安定性を有していることも非常に重要です。NORDは非常に納得のいくサービスを提供してくれました。とりわけ、明確で実践的、かつ迅速なソリューションには非常に満足しています。
工業用ギヤユニットによる橋形クレーンの安全性向上
ポーランド|クレーンと貨物|橋形クレーン
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
プロジェクトの要件
ポーランドのPROTEA社はリフトシステムに特化しているメーカーで、そのシステムは多数の業界で採用されています。現在、この企業は、バオガス製造時にストローベイル(藁を固めたブロック)を搬送するために使用される新しい橋形クレーンを開発中です。これは、2台の独立したトラックレーンがベースになっています。
アプリケーションソリューション
PROTEA社は、その橋形クレーンにNORDのMAXXDRIVE工業用ギヤユニットを採用しました。巻上げ装置のために、18.5kWの出力を持つ堅牢なMAXXDRIVE® XDが使用されています。これらの新しいヘリカルギヤユニットは、実績のあるブロックハウジングの原理に基づいており、外部負荷に対して特別に最適化されています。ハウジングは、ギヤ段の配置が伸びたことで軸間距離が大きくなり、U字型のドライブ構造が可能になりました。特にホイストドライブでは、これにより、ケーブルドラムとモータを同じギヤ側に問題なく配置することが可能です。クレーンとトロリー用のドライブも、出力が0.55 kWと11 kWのMAXXDRIVE®工業用ギヤユニットをベースにしています。
一体型UNICASEハウジングにより、耐久性を向上させ、メンテナンス費用を縮小することが可能です。ダブルシールが漏れを防いで、故障のない運転を提供します。NORDは長年にわたって協力関係を築いてきた信頼できるパートナーです。NORDコンポーネントを選んだ理由はそこにあります。納入された製品は最高の品質であり、全世界で認められています。
当社の業界エキスパートまでご連絡ください。