지속 가능성 전략 2025
보다 지속 가능한 미래를 향한 우리의 길

2021년 말부터 우리는 부처간 팀과 함께 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 노력해 왔습니다. 팀은 다양한 부처의 직원들로 구성되며 소유주와 경영진의 적극적인 지원을 받고 있습니다.
여기에서 CSR팀을 소개하고자 합니다.
당사의 지속 가능성 전략 2025는 생태학적, 경제적, 사회적으로 책임 있는 방식으로 지속적으로 행동하겠다는 우리 자신, 고객 및 대중에 대한 약속입니다. 이에 당사의 제품과 업무 방식은 당사의 혁신으로 점점 더 향상될 뿐만 아니라 점점 더 지속 가능해집니다.

우리의 5가지 핵심 활동 분야

거버넌스와 프로세스
2022년에 NORD 지속 가능 경영이 도입되었습니다. 그 이후로 당사는 GRI 연간 지속 가능성 보고서, 환경 인증, 국제 구조 통합 등 주요 지표를 달성했습니다. 이러한 활동 분야에서 중심 과제는 48개 자회사가 있는 전체 NORD DRIVESYSTEMS 그룹을 위한 국제 거버넌스 구조와 CSRD을 준수하는 보고 시스템을 구축하는 것입니다. 다른 활동 분야, 특히 환경(에너지/기후) 분야의 성공은 이러한 거버넌스 구조에 달려 있습니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 2025년부터 CSRD/ESRS 표준에 따라 NORD DRIVESYSTEMS 그룹을 위한 보고 시스템 구현
- 국제 CSR 팀 구조의 추가 확장

약 5,000명의 직원이 종사하고 있는 NORD DRIVESYSTEMS 그룹은 국제적으로 폭넓게 자리잡고 있습니다. 생산, 개발, 설치, 판매 및 서비스를 위한 자체 회사는 36개국의 고객이 이용할 수 있습니다. 우리는 전체 NORD 그룹을 위한 지속 가능성 전략을 계획하고 있습니다. 우리가 볼 때에는 지속 가능성 표준이 어디에서든 준수될 수 있어야 하기 때문입니다. 따라서 NORD 그룹에서 글로벌 프로세스와 보고 구조(거버넌스)를 구축하는 것이 우리의 목표입니다.

사람
특히 전문 인력 부족과 젊은 인재 유치가 문제인 현재 취업 시장 상황에서 전 세계적으로 고용주로서 NORD의 매력을 확보하기 위해 광범위한 콘셉트와 접근 방식을 개발할 필요가 있습니다. 올해 우리는 디지털 학습 관리 시스템을 첫 번째 지역에서 시행했습니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 우리는 2025년까지 NORD DRIVESYSTEMS 그룹의 거의 모든 직원이 CSR 활동에 대해 대략적으로 이해하고 정기적인 교육을 받는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 당사는 NORD DRIVESYSTEMS 그룹의 모든 직원에게 개별 재교육 기회를 제공하기 위해 2025년까지 전 세계적으로 디지털 학습 관리 시스템을 도입할 예정입니다.
- 매우 다양한 사업장에서 효율적인 캠페인과 조치를 통해 인력의 다양성 지원.
사람
특히 전문 인력 부족과 젊은 인재 유치가 문제인 현재 취업 시장 상황에서 전 세계적으로 고용주로서 NORD의 매력을 확보하기 위해 광범위한 콘셉트와 접근 방식을 개발할 필요가 있습니다. 올해 우리는 디지털 학습 관리 시스템을 첫 번째 지역에서 시행했습니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 우리는 2025년까지 NORD DRIVESYSTEMS 그룹의 거의 모든 직원이 CSR 활동에 대해 대략적으로 이해하고 정기적인 교육을 받는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 당사는 NORD DRIVESYSTEMS 그룹의 모든 직원에게 개별 재교육 기회를 제공하기 위해 2025년까지 전 세계적으로 디지털 학습 관리 시스템을 도입할 예정입니다.
- 매우 다양한 사업장에서 효율적인 캠페인과 조치를 통해 인력의 다양성 지원.

NORD DRIVESYSTEMS 그룹은 현재 전 세계적으로 약 5,000명의 직원이 종사하고 있습니다. 또한 우리 공급망을 따라 일하는 다른 많은 사람들이 있습니다. 포용, 인권 존중, 업무 문화 강화, 안전 및 지속적인 지식 이전은 우리가 발전시키고자 하는 주제 중 일부입니다.

환경
기계 엔지니어링 회사인 NORD는 전 세계 자원 소비와 온실가스 배출에 상당한 영향을 미칩니다. 한편으로 구조화된 조치를 조정하고 다른 한편으로 법적으로 확실하게 약속을 문서화하기 위해 국제적인 환경 관리 방법이 반드시 필요합니다. 에너지 소비와 기후 보호라는 주제는 환경 활동 분야에서 중요합니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 운영에 사용되는 에너지 소비 감소. 이는 전체 NORD DRIVESYSTEMS 그룹의 온실가스 감축과 관련이 있습니다.
- 재생에너지 사용 증가
- 자체 생산 전력 증가
- 차량군 효율성 향상
- 폐기물 발생 감소
- 당사 사업장에서 생물다양성지역 확대
- 수질유해물질을 피함으로써 예방적 환경보호
- 대규모 자회사를 대상으로 ISO14001에 따른 환경 관리 시스템 구현
- 범위 1-3에 대한 그룹의 전사 차원에서 탄소 발자국 산출

당사 업무의 중점은 환경 문제 분야에 있습니다. 우리에게는 환경 프로그램을 개선하기 위해 다양한 분야의 동료들과 협력하는 것이 특히 중요합니다.

제품
제조 회사로서 당사의 제품은 항상 지속 가능성 노력의 중심에 있으며 전략적으로 굉장히 중요합니다. 당사 제품의 디자인, 수명 주기 및 사용 영역은 재료 및 에너지 효율성, 공급망에 따른 인권 및 온실가스 배출이라는 주제에 영향을 미칩니다. 이로 인해 사람, 환경 및 당사의 공급망 활동 분야가 겹치게 됩니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 제품 개발 과정에서 지속 가능성의 집중적인 안착
- 당사 제품의 제품 탄소 발자국 계산(크래들 투 게이트)
- 특히 효율적인 제품의 판매율 증가 구체적으로 당사는 2025년까지 우편 및 택배와 공항 사업에서 30% 이상의 점유율을 달성하고자 합니다.
- 순환 경제 측면에서 제품 콘셉트 개발

우리는 100개 이상의 부문에 있어 드라이브 솔루션 전문가입니다. 드라이브 솔루션은 사용되는 에너지의 상당 부분을 소비하는 다양한 산업 분야에서 찾아볼 수 있습니다. 우리는 고효율 드라이브 솔루션(당사의 제품)을 통해 에너지 소비 및 이산화탄소 배출 감소에 상당히 기여하고자 합니다.

공급망
투명하고 위험이 낮은 공급망 관리에 대한 구조화된 방식은 오늘날 입법기관과 고객의 증가하는 압박에 대처하고 다른 한편으로는 공급망의 복잡한 사회적, 생태적(그리고 경제적) 위험을 줄이는 데 필요한 기반입니다.
이 활동 분야에서 우리의 중점은 다음과 같습니다.
- 우리는 NORD DRIVESYSTEMS 그룹을 위해 공급망 관리 의무법(LKSG)을 시행합니다.
- 2025년까지 당사 구매부품 온실가스 배출의 80% 조사
- 당사 물류에서 온실가스 배출의 90% 조사
- 법적 요구 사항을 지속적으로 모니터링하고 위험을 식별하며 효율적인 프로세스를 통해 위험 최소화

저의 전문 분야는 공급망 실사법 및 모든 관련 주제입니다. 저는 우리 고객과 모든 동료들에게 우리 제품이 지속 가능한 생산에서 나온 원자재와 구성요소로 제작되었으며, 공급망에 따른 우리 파트너들도 인권에 대한 책임을 느끼고 있다는 확신을 주고 싶습니다.