Noticias –
15.º aniversario de la filial de NORD en México
En calidad de enlace entre América del Norte y Central, México es una de las áreas con mayor importancia económica del continente americano. Con su filial, NORD DRIVESYSTEMS ha estado presente en esta región desde el 12 de octubre de 2006.
Bargteheide, 2021-12-21
La filial de NORD en México se fundó hace 15 años. Desde 2015, su sede principal se encuentra en Huimilpan, en el estado de Querétaro, y se ocupa de las ventas, el montaje y el soporte de las soluciones de accionamiento NORD en México. En particular, hasta el año 2020 y en tan solo 5 años, la elevada demanda de motorreductores de sinfín FLEXBLOC® y de reductores coaxiales NORDBLOC® cuadruplicó el número de unidades suministradas e instaladas. Este año se pondrán en funcionamiento nuevas líneas de producción para la serie de cárteres MONOBLOQUE con el objetivo de continuar reduciendo los plazos de entrega. De cara al futuro también se ha planificado integrar más productos y tamaños en la producción local. El director ejecutivo Enrique Arista Gamiño y sus 15 empleados también planean alcanzar un crecimiento anual del 15 % en el mercado mexicano y duplicar la cifra de ventas en un plazo de cinco años. El estado de Querétaro es una ubicación logística y estratégicamente favorable debido a que se encuentra en el centro del país y cubre las ventas y el servicio de ciudades importantes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en las que las grandes empresas globales han asentado sus filiales.