El nuevo blog de NORD: información, soluciones, contextos
Le damos la bienvenida al nuevo blog de NORD DRIVESYSTEMS. Nos encanta que estén por aquí, estimadas/os lectoras y lectores.
¿Qué les espera en nuestro nuevo formato informativo? Vamos a informarles sobre historias, detalles y contextos de la tecnología de accionamiento industrial y sus aplicaciones; todo de primera mano de NORD, el experto mundial en accionamientos.
Desde su fundación el año 1965, NORD DRIVESYSTEMS es 100 % una empresa familiar, y con sus aproximadamente 4600 empleados y una facturación anual de 874 millones de euros en 2021, se ha convertido en uno de los proveedores integrales de tecnología de accionamiento mecánica y electrónica líderes en el mundo. A día de hoy, la empresa cuenta con 7 plantas de fabricación internacionales, 48 filiales propias y una gran cantidad de distribuidores en más de 50 países.
En nuestros artículos en profundidad queremos arrojar luz sobre temas prácticos y, por descontado, presentarles nuestras soluciones y sistemas de accionamiento optimizados. En este sentido, vamos a encontrarnos en repetidas ocasiones con el concepto de sistema que NORD tiene para la tecnología de accionamiento, puesto que una aplicación con motor, variador de frecuencia y reductor solo puede diseñarse y funcionar de manera realmente eficiente si se plantea como un sistema integral. Por este motivo, su adaptación a la respectiva finalidad y condiciones de uso debe ocupar siempre un lugar central.
Una vez, a la pregunta «¿Qué es exactamente lo que hacéis en NORD DRIVESYSTEMS?», uno de nuestros inteligentes colegas respondió mordazmente: «Nosotros generamos par con la velocidad adecuada». Parece que con esto queda todo dicho. Sin embargo, igual como sucede en el ajedrez, donde desde la misma posición de partida se obtiene un número casi infinito de combinaciones de movimientos, en el ámbito de la generación de par también deben tenerse en cuenta muchos detalles. A la complejidad se le añade la relevancia práctica. Debido a su papel central en casi cada aplicación, es justo la tecnología de accionamiento industrial la que mayor potencial de optimización entraña en lo relativo a la rentabilidad y el rendimiento, ya sea a través de mejoras o mediante sistemas completamente nuevos. En NORD DRIVESYSTEMS nos encargamos de esto a diario desde 1965. Y son estos conocimientos los que deseamos compartir con ustedes.
Las principales tendencias en la tecnología de accionamiento
Igual como el resto de aspectos de nuestro día a día, la tecnología de accionamiento también sigue las megatendencias sociales, como la digitalización, la adaptación climática y la individualización. En cuanto a la digitalización nos centramos en temas como el Condition Monitoring y el Predictive Maintenance, es decir, en conceptos que nos permiten optimizar la seguridad operativa y el rendimiento de las máquinas e instalaciones. Nuestras soluciones de accionamiento, por ejemplo, permiten registrar los datos del accionamiento y del estado de manera periódica o permanente. Esto permite supervisar de manera constante el estado de la instalación, lo cual constituye la base para sobresalientes conceptos de mantenimiento. E igual de importantes son las opciones de comunicación de la tecnología de accionamiento.
Otra tendencia destacada y que ha llegado para quedarse es la mejora del rendimiento energético, puesto que es igual de necesaria desde el punto de vista ecológico como económico. Por tanto, NORD DRIVESYSTEMS se centra, entre otros, en el desarrollo y proyección de sistemas de accionamiento acordes a esto, puesto que con nuestra tecnología de accionamiento queremos ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito. Para ello ofrecemos una variada gama de soluciones de alto rendimiento que, gracias al sistema de productos modulares y a la proyección individualizada para cada cliente, se adaptan a los requisitos individuales de la aplicación y del usuario.
Cómo ayuda la tecnología de accionamiento a reducir los costes energéticos
Para los clientes que utilizan a diario la tecnología de accionamiento NORD, el rendimiento es, por descontado, un factor extremadamente importante. Los accionamientos son el principal consumidor de energía en el sector industrial, por lo que también entrañan el mayor potencial de ahorro. Los motores eléctricos de bajo consumo, combinados con los reductores necesarios para la aplicación y la electrónica de accionamiento adecuada, constituyen una parte esencial de una estrategia de rendimiento efectiva y sostenible. Los motores síncronos, por ejemplo, tienen un elevado rendimiento constante en un amplio rango de velocidades y pares, y también son extremadamente eficientes a carga parcial, ayudando así a reducir los costes operativos totales (TCO, Total Cost of Ownership).
Aunque como es obvio, aumentar el rendimiento energético no es solo cuestión de cambiar determinados componentes. Si se desea obtener una solución con un rendimiento energético realmente elevado, no queda más remedio que analizar el sistema de accionamiento al completo y evaluar la posibilidad de reducir la cantidad de variantes del accionamiento instaladas. En nuestro tercer post «Rendimiento energético: cómo ayuda la tecnología de accionamiento a reducir los costes energéticos», le ofrecemos información valiosa sobre la relación que existe entre un enfoque integral del rendimiento energético durante la planificación de la instalación y la reducción razonable de variantes.
¿Cómo se crea un equipo descentralizado?
Damos respuesta a esta pregunta en nuestro cuarto post: «Cómo se crea un equipo descentralizado: un vistazo entre bambalinas en Aurich» ¿Por qué la capital de comarca Aurich? Ciertamente, Aurich es el corazón de la región de Frisia Oriental y una ciudad preciosa que además se encuentra cerca del mar. Sin embargo, es muy poco conocida como el lugar de procedencia de grandes avances tecnológicos. En nuestro post queremos desterrar este error y emprender con usted un breve viaje a través de la fabricación en serie de componentes electrónicos, una fabricación que, gracias a la producción flexible, también permite fabricar lotes pequeños. NORD DRIVESYSTEMS desarrolla y produce variadores de frecuencia en el corazón de Frisia Oriental desde 1984. Tanto si acaban utilizándose en Europa como en China o los Estados Unidos de América, la cuna de todos los componentes electrónicos de NORD se encuentra en la planta que la empresa posee en Aurich. Las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS se caracterizan tanto por su innovadora tecnología y excelente calidad y fiabilidad como por un gran nivel de fabricación, puesto que producimos todos los componentes determinantes para la calidad en nuestras propias fábricas, donde también llevamos a cabo la investigación y el desarrollo.
El desarrollo de nuestra electrónica de accionamiento comenzó originalmente en la sede de Aurich con la llegada de las primeras turbinas eólicas modernas de los años 80 del siglo pasado, debido a que sin la tecnología de variadores no es posible gestionar la electricidad eólica ni alimentarla a las redes de distribución. Y así fue como prácticamente en la misma fuente surgió una sede tecnológica que sentó las bases para los conceptos Frequency Inverter Engineered y Made in Germany, y que a día de hoy sigue marcando la pauta.