Aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS voor de afvalwaterindustrie

Afvalwaterzuiveringsinstallaties vereisen robuuste, hoogwaardige oplossingen. NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt, ontwerpt en produceert schaalbare aandrijfoplossingen voor alle segmenten van de afvalwaterzuiveringsindustrie. De op maat gemaakte aandrijvingen zorgen voor een veilige werking van pompen, zeven, filters, ventilatiesystemen en slibindikmachines.

Significante voordelen

Robuust, efficiënt, voordelig, betrouwbaar en wereldwijd verkrijgbaar – zo kunnen de voordelen van NORD-aandrijvingen voor de afvalwaterindustrie worden samengevat. Andrew Grant testte de eigenschappen van NORD-aandrijvingen uitgebreid in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Vance Avery in South Beach, Oregon (USA), voordat hij ze in gebruik nam.

Het was een proof-of-concept. We proberen het graag voordat we kopen en aangezien er geen bypass is voor de beluchtingstank, moest ik er zeker van zijn dat ze zouden werken zoals beloofd. Het bleek dat we deze units twee jaar lang hebben getest en behoorlijk tevreden waren met hun prestaties. Ik ben best tevreden met het resultaat en blij dat NORD en Motion Industries ons zo’n robuuste oplossing hebben kunnen bieden. Het is een geweldig project geweest.

Een goede beheerder

Er zijn maar weinig mensen die nadenken over het water waarmee we onze toiletten doorspoelen en onze afwas doen, vooral als het eenmaal door is weggespoeld. Gelukkig hebben de stad Newport en haar ongeveer 10.000 inwoners in Andrew Grant iemand die precies dat wel doet. Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Vance Avery in South Beach, Oregon, doen hij en zijn team er alles aan om ervoor te zorgen dat het afvalwater veilig, de systemen betrouwbaar en de bedrijfskosten betaalbaar blijven. De aandrijfsystemen worden door NORD DRIVESYSTEMS geleverd.

Het is geen gemakkelijke taak. Sterker nog, de omstandigheden waaronder het afvalwater moet worden verwerkt kunnen van de ene op de andere dag drastisch veranderen. Zonder de juiste apparatuur kan dit tot ernstige problemen leiden. "Newport is een verhaal van toerisme en groei", vertelt Grant, die toezicht houdt op de faciliteit. "De bevolkingsdichtheid is aanzienlijk toegenomen sinds Vance Avery in 2002 werd gebouwd. Ook in de weekenden en tijdens de vakanties hebben we veel bezoekers. Hierdoor kregen we te maken met enkele knelpunten in de afvalwaterzuivering."

Het gaat bij ons om een reservoir van ongeveer 5,45 miljoen liter. Dit water wordt voortdurend omhooggewerveld, zodat de vaste stoffen bezinken. Het probleem is de zogenaamde 'piekfactor'. Onze stad heeft een basisbevolking van 10.000 mensen, maar we moeten vaak vier keer zoveel mensen huisvesten voor meerdere dagen of zelfs voor weken. Daarom is grote capaciteit zo belangrijk, om nog maar te zwijgen over de redundantie bij onze apparaten.

Welkom op de boerderij

Volgens Grant kan de kwestie van afvalwater op verschillende manieren worden benaderd. Zijn fabriek maakt gebruik van een biologisch zuiveringsproces waarbij micro-organismen opgeloste vaste stoffen in de afvalwaterstroom 'eten'. Een van de vele taken is het tevreden houden van deze microben, wat het behoud van het delicate evenwicht tussen voedingsstoffen en zuurstof vereist. Daarvoor zuigen enorme wielen die voortdurend ronddraaien frisse lucht in een beluchtingstank, waardoor de kleine bewoners goed gedijen.

"Een afvalwaterzuiveringsinstallatie is als een boerderij”, legt Grant uit. "De hoeveelheid lucht die wordt aangevoerd, bepaalt hoe snel de bacteriën kunnen groeien en zo het water kunnen omzetten. Het gaat bij ons om een reservoir van ongeveer 5,45 miljoen liter. Dit water wordt voortdurend omhooggewerveld, zodat de vaste stoffen bezinken. Het probleem is de zogeheten 'piekfactor'. Onze stad heeft een basisbevolking van 10.000 mensen, maar we moeten vaak vier keer zoveel mensen huisvesten voor meerdere dagen of zelfs voor weken. Daarom is grote capaciteit zo belangrijk, om nog maar te zwijgen over de redundantie bij onze apparaten."

Met het oog op de toenemende bevolking van de stad en de groei van het toerisme besloot Grant dat het tijd was voor een kritische beoordeling van de situatie. Het resultaat was ontnuchterend. "Wij moesten vaststellen dat onze beluchtingstank niet in goede staat verkeerde. Omdat het een heel belangrijk onderdeel van de infrastructuur is, hebben we plannen gemaakt om de capaciteit uit te breiden en tegelijkertijd enkele beschadigde componenten te vervangen."

Hoewel het ons nu bekend was hoe succesvol de producten van NORD zijn, ben ik er als behoedzaam beheerder verantwoordelijk voor hoe je de middelen van de stad besteedt. Daarom hebben we ook bij andere aanbieders offerte gevraagd en daarop aanbiedingen gekregen voor het repareren van de oude motorreductoren. NORD bood de beste prijs van allemaal.

Een succesvolle proef

Grant wendde zich tot Jake Simpson, accountmanager van Motion Industries Inc., verkooppartner van NORD DRIVESYSTEMS in het nabijgelegen Albany. Simpson nam op zijn beurt contact op met NORD District Sales Manager Brent McNeill en beiden bezochten Vance Avery voor een eerste beoordeling.

Omdat de ventilatiesystemen absoluut op vol vermogen moesten werken, adviseerden ze een tijdelijke oplossing: twee BLOCK platte reductoren van 20 kW en frequentieomvormers van NORD. In de testunits werden concepten voor directe aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS gebruikt. "Het was een soort haalbaarheidsstudie", zegt Grant. "We wilden het eerst testen voordat we het zouden aanschaffen. Omdat er geen alternatief is voor de beluchtingstank, moest ik er absoluut zeker van zijn dat alles zou werken zoals beloofd. Uiteindelijk hebben we deze units twee jaar lang getest en waren we erg tevreden over de prestaties.”

Grant besloot samen met zijn team dat het tijd was om de hele faciliteit te upgraden. De capaciteit was inmiddels ernstig beperkt. Nieuwe motorreductoren zouden het mogelijk maken de ventilatiesystemen sneller te laten werken en daarbij tegelijk de microbiële groei mogelijk te maken.

"Hoewel het ons nu bekend was hoe succesvol de producten van NORD zijn, ben ik er als behoedzaam beheerder verantwoordelijk voor hoe je de middelen van de stad besteedt. Daarom hebben we ook bij andere aanbieders offerte gevraagd en daarop aanbiedingen gekregen voor het repareren van de oude motorreductoren. NORD bood de beste prijs van allemaal", vertelt Grant.

Onze capaciteit was tot nog toe 300 kilogram zuurstof per uur. In het kader van dit project hebben wij de capaciteit uitgebreid naar 425 kilogram, wat een aanzienlijke stijging is. Dankzij redundantie kunnen we belastingspieken opvangen. Ook onze onderhoudskosten zijn gedaald. De oude eenheden hadden tractieschijfaandrijvingen. We moesten dus altijd naar de stad rijden voor vervangende riemen en het materieel vervolgens wegbrengen voor onderhoud. Nu niet meer.

Verhoogde groei

Grant's team heeft het eerste paar motorreductoren geïnstalleerd, maar voor volgende zes in de tweede fase van het project vertrouwden ze op Motion Industries. Besloten werd ook om "elk roterend onderdeel, behalve de assen" te vervangen. Ook hier was er geen mogelijkheid om de fabriek te sluiten. Daarom werd er gefaseerd te werk gaan, waarbij de helft van de installatie werd voltooid, voordat men verder ging met de rest. "Het was een heel groot project", vertelt Jake Simpson van Motion Industries. “We zagen echter al vroeg dat de reductoren van NORD draaibaar zijn en daarom gemakkelijk in de beschikbare installatieruimte konden worden ingebouwd.”

Behalve de gunstige prijsstelling ontdekte de Grant nog een ander voordeel van de oplossingen van NORD: de nieuwe motorreductoren met frequentieomvormers zijn 12% energiezuiniger dan de oude units. Dat klinkt misschien niet veel, maar het bespaart de faciliteit meer dan $30.000 aan elektriciteitskosten, terwijl de ventilatiecapaciteit met meer dan 50% hoger werd.

"Onze capaciteit was tot nog toe 300 kilogram zuurstof per uur. In het kader van dit project hebben wij de capaciteit uitgebreid naar 425 kilogram, wat een aanzienlijke stijging is. Dankzij redundantie kunnen we belastingspieken opvangen. Ook onze onderhoudskosten zijn gedaald. De oude eenheden hadden tractieschijfaandrijvingen. We moesten dus altijd naar de stad rijden voor vervangende riemen en het materieel vervolgens wegbrengen voor onderhoud. Nu niet meer. Ik ben dus best tevreden met het resultaat en blij dat NORD en Motion Industries ons zo'n robuuste oplossing hebben kunnen bieden. Het was een geweldig project.”

Aandrijfoplossingen voor de afvalwaterindustrie

Motorreductoren

De krachtige motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn verkrijgbaar met rechte, platte of kegeltandwielen in verschillende maten. Ze worden gekenmert door een lange levensduur en een compact, onderhoudsarm ontwerp in "Blockgehäuse".

MAXXDRIVE<sup>®</sup> Industriële reductoren

Onderhoudsarm, robuust, lange levensduur, stille werking – dit zijn slechts enkele van de uitstekende eigenschappen van MAXXDRIVE® industriële reductoren. De op maat gemaakte reductoren bieden een hoog rendement en zijn daarom perfect voor heavy-duty aandrijfoplossingen.

SK 200E Frequentieomvormer

De NORDAC FLEX is de meest flexibele frequentieomvormer van NORD DRIVESYSTEMS, die zich dankzij de schaalbare functionaliteit en het modulaire ontwerp aanpast aan elke klanttoepassing. Het grote scala aan functies en de eenvoudige parameteroverdracht via EEPROM-geheugen zorgen voor betrouwbare en snelle installatie en onderhoud.

Download de flyer!

De aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn efficiënt, betrouwbaar en nauwkeurig afgestemd op de toepassingseisen van de afvalwaterzuiveringsindustrie. Wilt u meer weten over de oplossingen van NORD de afvalwaterindustrie? Download dan de flyer.

Download Flyer

Bezoek ons op IFAT München 2024

Thema's met betrekking tot de afvalwaterindustrie - digitalisering, circulaire economie, drinkwatervoorziening en gemeentelijke technologie - staan dit jaar centraal op IFAT München. Aan welke eisen moet worden voldaan? Welk potentieel is er?

Deze en andere vragen bespreken wij graag met u. Bezoek ons en krijg advies over onze innovatieve oplossingen voor de afvalwaterindustrie.

  • Hal B1, stand 117
  • 13 - 17 mei 2024
  • München

Neem contact op met uw service-adviseur