Estratégia de sustentabilidade 2025
O nosso caminho para um futuro mais sustentável

Desde o final de 2021, estamos trabalhando em questões de sustentabilidade com uma equipe interdisciplinar. A equipe é constituída por colaboradores de diversas áreas e conta com o apoio ativo dos proprietários e da direção.
Aqui, gostaríamos de apresentar a equipe CSR.
A nossa estratégia de sustentabilidade 2025 é uma promessa a nós próprios, aos nossos clientes e ao público em geral de agirmos de forma consistente e responsável do ponto de vista ambiental, económico e social. Portanto, os nossos produtos e as nossas formas de trabalhar não só estão cada vez melhores através das nossas inovações, como também cada vez mais sustentáveis.

Sustentabilidade na tecnologia de acionamento
Saiba mais sobre a nossa estratégia de RSE, os nossos campos de ação e o nosso roteiro para os próximos anos no nosso novo folheto.
Descarregar o folhetoOs nossos 5 domínios de ação centrais

Governação e processos
A gestão de sustentabilidade da NORD foi introduzida em 2022. Desde então, já alcançamos marcos importantes como o nosso relatório anual de sustentabilidade de acordo com a GRI, as certificações ambientais ou a integração de estruturas internacionais. O objetivo central neste campo de ação continua sendo o estabelecimento de uma estrutura de governança internacional e a criação de relatórios compatíveis com CSRD para todo o Grupo NORD DRIVESYSTEMS com 48 filiais em 36 países. O sucesso de outros campos de ação, especialmente o meio ambiente (energia/clima), depende desta estrutura de governança.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- A partir de 2025, criação de relatórios para o Grupo NORD DRIVESYSTEMS de acordo com os padrões CSRD/ESRS.
- Maior expansão das estruturas internacionais de equipes CSR

O Grupo NORD DRIVESYSTEMS, com os seus quase 5000 colaboradores, está amplamente posicionado a nível internacional. As nossas próprias empresas de produção, desenvolvimento, montagem, vendas e serviços encontram-se disponíveis para os nossos clientes em 36 países. Estamos planejando a nossa estratégia de sustentabilidade para todo o Grupo NORD - porque, do nosso ponto de vista, deveria ser possível manter um padrão de sustentabilidade em todo o lado. Por isso, o nosso objetivo é estabelecer processos globais e estruturas de comunicação (governação) no Grupo NORD.

Pessoas
Particularmente na atual situação do mercado de trabalho, caracterizada pela escassez de especialistas e pela competição por jovens talentos, é necessário desenvolver conceitos e abordagens abrangentes para garantir a atratividade da NORD como entidade empregadora em todo o mundo. Este ano, lançamos nosso sistema de gerenciamento de aprendizagem digital em uma primeira região.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- Temos o objetivo de garantir que, até 2025, quase todos os funcionários do Grupo NORD DRIVESYSTEMS global estejam totalmente informados sobre as atividades de CSR e estejam sendo treinados regularmente.
- Nosso sistema de gerenciamento de aprendizagem digital será introduzido em todo o mundo até 2025 para oferecer a todos os funcionários do Grupo NORD DRIVESYSTEMS a oportunidade de treinamento contínuo individual.
- Promoção da diversidade na força de trabalho por meio de campanhas e medidas direcionadas em diversas localizações.
Pessoas
Particularmente na atual situação do mercado de trabalho, caracterizada pela escassez de especialistas e pela competição por jovens talentos, é necessário desenvolver conceitos e abordagens abrangentes para garantir a atratividade da NORD como entidade empregadora em todo o mundo. Este ano, lançamos nosso sistema de gerenciamento de aprendizagem digital em uma primeira região.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- Temos o objetivo de garantir que, até 2025, quase todos os funcionários do Grupo NORD DRIVESYSTEMS global estejam totalmente informados sobre as atividades de CSR e estejam sendo treinados regularmente.
- Nosso sistema de gerenciamento de aprendizagem digital será introduzido em todo o mundo até 2025 para oferecer a todos os funcionários do Grupo NORD DRIVESYSTEMS a oportunidade de treinamento contínuo individual.
- Promoção da diversidade na força de trabalho por meio de campanhas e medidas direcionadas em diversas localizações.

Atualmente, o Grupo NORD DRIVESYSTEMS conta com quase 5000 colaboradores em todo o mundo. Para além disso, há muitas outras pessoas que trabalham ao longo da nossa cadeia de abastecimento. A inclusão, o respeito pelos direitos humanos, o reforço da nossa cultura de trabalho, a segurança e a transferência contínua de conhecimentos são apenas algumas das questões que gostaríamos de fazer avançar.

Ambiente
Como uma empresa de construção de máquinas, a NORD tem uma influência significativa no consumo global de recursos e na emissão de gases com efeito de estufa. Para coordenar medidas estruturadas, por um lado, e documentar o compromisso de forma legalmente segura, por outro, é essencial uma abordagem de gestão ambiental internacional. Os temas do consumo de energia e proteção climática são fundamentais para o campo de ação Ambiente.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- Redução do consumo de energia usado para as operações. Isso está associado à redução de gases com efeito de estufa em todo o Grupo NORD DRIVESYSTEMS.
- Aumento do uso de energias renováveis
- Aumento do teor de energia elétrica autoproduzida
- Aumento da eficiência de nossa frota de veículos
- Redução da quantidade de resíduos
- Expansão das áreas de biodiversidade em nossas localizações
- Proteção preventiva do meio ambiente evitando substâncias poluentes da água
- Implementação do sistema de gerenciamento ambiental de acordo com a ISO14001 para as maiores filiais.
- Determinação de uma pegada de carbono em todo o Grupo para o âmbito 1-3

O nosso trabalho tem foco nas questões ambientais. É para nós uma preocupação especial trabalhar em conjunto com os nossos colegas das diferentes áreas para melhorar o nosso programa ambiental.

Produtos
Como uma empresa de produção, nossos produtos estão sempre no centro de nossos esforços de sustentabilidade e têm uma grande importância estratégica. O design, o ciclo de vida e as áreas de aplicação de nossos produtos têm impacto nas questões de eficiência de materiais e energia, direitos humanos ao longo da cadeia de suprimentos e emissões de gases com efeito de estufa. Daqui resultam sobreposições com os campos de ação relacionados a pessoas, meio ambiente e nossa cadeia de suprimentos.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- Integração intensiva da sustentabilidade no processo de desenvolvimento de produtos
- Cálculo da pegada de carbono do produto para nossos produtos (Cradle to Gate)
- Aumento da participação nas vendas de produtos particularmente eficientes. Concretamente, queremos atingir uma participação de >30% no setor Post & Parcel e Airport até 2025.
- Desenvolvimento de conceitos de produtos com a economia circular.

Somos especialistas em soluções de acionamento para mais de 100 setores. As soluções de acionamento podem ser encontradas em muitas áreas da indústria, onde consomem uma proporção significativa da energia utilizada. Queremos alcançar uma quota significativa na redução do consumo de energia e das emissões de CO₂ com as nossas soluções de acionamento altamente eficientes (os nossos produtos).

Cadeia de abastecimento
Hoje em dia, uma abordagem estruturada para uma gestão transparente e de baixo risco da cadeia de suprimentos é uma base necessária para responder à crescente pressão de legisladores e clientes, por um lado, e para reduzir os complexos riscos sociais e ecológicos (e econômicos) na cadeia de suprimentos, por outro.
Nossos pontos centrais neste campo de ação:
- Estamos implementando a Lei sobre Obrigações de Due Diligence Corporativa em Cadeias de Suprimentos (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) para o Grupo NORD DRIVESYSTEMS.
- Determinação de 80% das emissões de gases com efeito de estufa de nossas peças compradas até 2025
- Determinação de 90% das emissões de gases com efeito de estufa em nossa logística
- Monitoramento constante de requisitos legais, identificação de riscos e sua minimização por meio de processos eficientes.

A minha área de especialização é a Lei sobre as obrigações de fornecimento da cadeia de abastecimento e todas as questões relacionadas. Quero assegurar aos nossos clientes e a todos os nossos colegas que os nossos produtos são fabricados com matérias-primas e componentes provenientes de uma produção sustentável e que é evidente que os nossos parceiros ao longo da cadeia de abastecimento também estão empenhados na defesa dos direitos humanos.