News –
NORD DRIVESYSTEMS vergrößert polnischen Standort in Wiechlice
NORD vergrößert das Werk im westpolnischen Wiechlice auf fast das Dreifache seiner bisherigen Größe. Neben dem Anbau an die bestehende Halle wird außerdem eine neue Erdwärme-Anlage installiert.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_erweiterung_wiechlice_polen_contentimagelarge770x0.jpg)
Bagteheide, 2023-06-28
Im westpolnischen Wiechlice, nach Nowa Sól der zweite Produktionsstandort von NORD DRIVESYSTEMS in Polen, wird unter anderem der innovative IE5+ Motor gefertigt. Erst 2019 gegründet, bietet der Standort schon jetzt nicht mehr ausreichend Raum für die benötigten Produktionskapazitäten. Daher wird an die schon bestehende Halle von zwei Seiten angebaut. Die derzeitige Fläche wird hierdurch von 11.000 m2 auf 32.000 m2 fast verdreifacht. Diese Erweiterung wurde aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach dem IE5+ Motor und weiteren Elektromotoren notwendig.
Die Bauarbeiten haben im April 2023 begonnen, für das zweite Quartal 2024 ist die Neueröffnung geplant. Derzeit werden etwa 10.000 Motoren pro Woche im Moment in Wiechlice produziert. Nach der Erweiterung sollen es dreimal so viele sein. Und auch die Belegschaft von aktuell 220 Mitarbeitenden soll deutlich vergrößert werden.
Umweltfreundliche Erdwärme-Anlage
Im Rahmen der Erweiterung wird auch eine umweltfreundliche Erdwärmeanlage installiert. Insgesamt 52 Bohrungen, jede bis zu 250 Meter tief, sollen es ermöglichen, Wärme aus der Erde zu fördern und zum CO2-freien Heizen der Hallen zu verwenden. Das Gelände in Wiechlice eignet sich geologisch extrem gut für die Erdwärmenutzung. Dies ist Teil der NORD Nachhaltigkeitsstrategie und eine gute Gelegenheit, den Carbon Footprint als Unternehmen weiter zu reduzieren.