News –
Intelligente NORD-Antriebstechnik im Kuhstall
Das Unternehmen Celi Invest hat sich auf die Produktion von elektrisch betriebenen Kuhbürsten spezialisiert. Seitdem die Dänen auf Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS umgestellt haben, laufen die Bürsten wie am Schnürchen. Die intelligenten und robusten Antriebe gewährleisten einen zuverlässigen, sicheren und effizienten Betrieb.
Bargteheide, 2021-01-06
Für die automatische Kuhbürste, die den Tieren im Stall das Scheuern und Bürsten ihres Fells ermöglicht, wurde eine autarke Ablaufsteuerung direkt in der integrierten PLC des dezentralen, intelligenten NORD-Antriebes realisiert. Dazu wurde ein Vibrationssensor an den Frequenzumrichter angebunden, der die Annäherung einer Kuh registriert. Auf Basis des Sensorsignals wird der Antrieb gestartet und die Bürste rotiert. Über eine Drehmomentüberwachung geht der Antrieb automatisch in den Reversierbetrieb, wenn sich beispielsweise der Schwanz der Kuh in der Bürste verfangen sollte. Die Drehmomentüberwachung ist anhand der im Frequenzumrichter verfügbaren Zustandsdaten mit jedem NORD-Umrichter möglich. Über eine Timerfunktion stoppt der NORD-Antrieb nach einer vorgegebenen Zeit, damit auch andere Kühe in den Genuss einer Fellmassage kommen. Sensoranbindung, Drehmomentüberwachung, Reversierbetrieb und Timer in diesem Anwendungsbeispiel werden nur über die Umrichter-PLC realisiert. Funktionen wie diese bringen nicht nur im Kuhstall einen Mehrwert, sondern auch in industriellen Anwendungen.