News –
Leistungsstarke Antriebe für die Schüttgut-Logistik
Die Lachenmeier Monsun A/S aus Dänemark plant und baut Logistikanlagen für Schüttgüter. Seit mehr als 20 Jahren setzt das Unternehmen auf Getriebemotoren von NORD. Bei der Erweiterung des Fredericia Bulk Terminals konnten die Förderkapazitäten dank der leistungsstarken Antriebe fast verdoppelt werden.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/36161.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/36161.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/36161.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/36161.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/36161.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/36161.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/36161.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-06-23
Der Ausbau des Getreideterminals für den Export war nötig geworden, weil die Schweinefleischproduktion in Dänemark abnimmt und deshalb immer weniger Getreide als Futtermittel im Inland benötigt wird. Lachenmeier setzte bei der Erweiterung des Terminals über 40 Getriebemotoren von NORD ein: Sie treiben nicht nur die Förderbänder und Becherwerke zum Transport des Getreides an, sondern sind auch Toren, Ventilen und Lüftern verbaut. Durch die Erweiterung kann die Anlage jetzt 300 t Getreide pro Stunde annehmen und bis zu 600 t wieder aus den Silos abgeben. Ihre Gesamtkapazität beträgt seit dem Umbau 40.000 Tonnen.
„Getriebemotoren von NORD eignen sich ideal für das Schüttgut-Handling und passen sehr gut zu unseren Geräten“, begründet Christian Pedersen, Mitinhaber und Verkaufsleiter von Lachenmeier die langjährige Partnerschaft. Lachenmeier verwendet je nach Einsatzbereich verschiedenste Getriebemotor-Typen von NORD. In Kettenförderern, Becherwerken und Trocknern werden Flachgetriebe verbaut, Kegelstirnradgetriebe sind in Applikationen mit wenig Bauraum erste Wahl und Schneckengetriebe in Anwendungen an Filtern oder für die Schiffsverladung.