Lenzing AG
Zuverlässige Pumpenantriebe für nachhaltige Fasern
Ob Jeans oder Outdoor-Jacke: Fasern auf Cellulose-Basis sind allgegenwärtig. Ein Unternehmen, das auf die Herstellung dieser Fasern aus dem Rohstoff Holz spezialisiert ist, ist die Lenzing AG. Bei der Herstellung dieser Fasern spielen sogenannte Spinnpumpen eine entscheidende Rolle. Um diese zuverlässig und effizient antreiben zu können, setzt die Lenzing AG auf Antriebe des norddeutschen Spezialisten NORD DRIVESYSTEMS.
- Höchste Energieeffizienz
- Maximale Betriebssicherheit
- Weitgehende Wartungsfreiheit


Der Kunde im Blick
Die österreichische Lenzing AG hat sich in den 85 Jahren ihres bisherigen Bestehens einen Namen als globaler Markt-, Technologie- und Nachhaltigkeitsführer im Bereich der Faserherstellung gemacht. Die qualitativ hochwertigen, nachhaltig produzierten Fasern der Lenzing-Marken TENCEL™, VEOCEL™ etc. sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil- und Vliesstoff-Anwendungen. Als ein Vorreiter der ökologischen Bewegung gründete das Unternehmen bereits 1975 seine erste Umweltabteilung und begann, seine Fertigung in Richtung einer ressourcenschonenden Produktion umzugestalten.

Projektanforderungen
Die Fasern von Lenzing werden eingesetzt für verschiedene Textil- und Vliesstoff-Anwendungen, für Schutz- und Arbeitskleidung sowie für eine große Bandbreite an industriellen Einsätzen. Zur Herstellung der Fasern wird der Rohstoff Holz in eine flüssige Masse verwandelt. Mithilfe von Spinnpumpen wird diese durch feine Düsen gepresst, um dann Fäden zu ergeben. Wie das genau im Detail passiert, ist ein von Lenzing gutgehütetes Betriebsgeheimnis.
Da diese Fäden endlos sind und eine gleichbleibende Stärke aufweisen sollen, liegt es auf der Hand, dass die Pumpenantriebe eine zuverlässige, konstante Leistung erbringen müssen. Die weiteren Anforderungen der Lenzing AG an die Antriebe ihrer Pumpen waren eine konstante Drehzahl ohne Geberrückführung, Temperaturbeständigkeit bis 60 °C, weitgehende Wartungsfreiheit und – besonders wichtig für das ökologisch engagagierte Unternehmen – eine herausragende Energieeffizienz.

Das Projekt im Blick
Für den hochpräzisen Betrieb seiner Spinnpumen setzt Faserhersteller Lenzing auf IE5+ Synchronmotoren in der Ausführung als lüfterlose Glattmotoren. Kombiniert werden sie mit zweistufigen NORDBLOC.1 Stirnradgetrieben.
- Wirkungsgrade bis zu 95 Prozent
- Temperaturbeständigkeit bis 60 °C
- Konstante Drehzahl ohne Geberrückführung
- Beständigkeit gegen Chemikalien

Anwendungslösung
Die NORD Spezialisten haben gemeinsam mit Lenzing eine Antriebslösung aus IE5+ Synchronmotoren und ideal darauf abgestimmtem zweistufigen NORDBLOC.1 Stirnradgetrieben entwickelt. IE5+ Motoren leisten ein konstantes Drehmoment über einen sehr weiten Drehzahlbereich und erreichen dabei Wirkungsgrade von bis zu 95 Prozent, womit sie sogar die höchste definierte Wirkungsgradklasse IE5 noch übertreffen.
IE5+ Motoren von NORD bieten eine extrem hohe Betriebssicherheit. Konzipiert als Interior-Permanent-Magnet-Motoren (IPM) sind dabei die Magnete in den Rotor eingearbeitet, was Zuverlässigkeit und Sicherheit deutlich erhöht. Außerdem sind die Permanentmagnete in IPMs besser gegen Stromspitzen geschützt, die bei hohen Strömen auftreten und ein Gegenfeld erzeugen. Auch die Temperatur von 60 °C und Beständigkeit gegen Chemikalien, die in der Produktion eingesetzt werden, sind für den IE5+ in der Ausführung als lüfterloser Glattmotor kein Problem.
Speziell für Lenzing konzipiert wurde der Motorstecker. In der individuellen Kundenlösung wird nun das Anschlusskabel nicht über eine PG-Verschraubung an das Klemmenbrett des Motors geführt, sondern direkt am Klemmenkasten angesteckt. Sollte ein Austausch notwendig werden, kann dadurch der Motor schnell elektrisch ab- und wieder angeschlossen werden. Das reduziert im Falle eines Falles die Stillstandzeiten – ein für den Kunden sehr wichtiger Faktor.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Hygienisch. Effizient. Kompakt
IE5+ Synchronmotoren (TEFC)
Effizient und Kompakt
Weiterführende Informationen finden Sie hier: