LEWA
Dosage précis et économies d'énergie
La société LEWA qui fabrique des pompes et des systèmes de dosage a choisi les moteurs IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS pour ses applications dans le domaine de la haute précision. Les moteurs IE5+ combinent une grande plage de régulation avec un rendement énergétique remarquable.

Présentation du client
Depuis 70 ans, le groupe LEWA situé à Leonberg en Allemagne, est le spécialiste des pompes et des installations destinées au dosage de liquides. Pour ses clients, le fabricant leader mondial de pompes doseuses à membrane et de process planifie et produit des solutions système efficaces à haut rendement énergétique et individualisées, et ce, pour tous les domaines d'application qui requièrent des opérations de dosage, de transport, de mélange et d'odorisation – également l'ajout de substances à odeur forte, en particulier les gaz – dans des secteurs très divers qui s'étendent de la chimie à l'exploitation minière.
Dans des domaines sensibles tels que ceux de l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, les pompes doseuses à membrane de la série ecodos de LEWA sont utilisées, notamment pour l'adjonction d'additifs dans le secteur pharmaceutique ou les dosages d'arômes dans le cas des pour les aliments. Un exemple concret d'application est l'ajout d'huile Oméga 3 dans l'alimentation pour bébés. La série ecodos fonctionne dans la plage de basse pression, ce qui correspond à une pression de refoulement maximale de 20 bars et à un débit compris entre 16 et 1460 litres/heure. Pour ce faire, des pompes sont nécessaires afin de permettre non seulement que les quantités et les temps de dosage soient contrôlés précisément, mais que les composants soient aussi transportés en douceur.
Systèmes d'entraînements pour de larges gammes
« Dans le cas de cette application, nous proposons désormais aussi nos pompes ecodos avec des moteurs IE5+ de NORD pour une large gamme de contrôle », explique Maurice Wirkner, Application Manager chez LEWA. Les moteurs synchrones à aimant permanent fonctionnent en mode moteur seul (soit un montage direct par bride sur moteur) ou avec un variateur de fréquence décentralisé.
NORD DRIVESYSTEMS propose le moteur IE5+ avec des puissances de 0,35 à 3,7 kW. Avec sa conception sans ventilateur, il est parfaitement approprié pour des applications sensibles à l'hygiène et est facile à nettoyer. Les composants ainsi optimisés sont protégés contre la corrosion et résistent aux acides et solutions alcalines.

La fin du surdimensionnement
Jusqu'à présent, les pompes doseuses à membrane de LEWA fonctionnaient avec des moteurs asynchrones classiques ou avec des systèmes d'entrainement servo-moteurs et tous les variateurs correspondants, souvent en combinaison avec un réglage de la course. Désormais, le spécialiste des pompes a élargi son offre avec la technologie des moteurs NORD. Et ce, pour de bonnes raisons : Les moteurs synchrones à aimant permanent sont nettement moins chers à l'achat que les servo-entraînements. De plus, les servo-variateurs servo-moteurs et le réglage de la course ne sont alors plus nécessaires. En revanche, les moteurs asynchrones classiques ont de faibles rendement en dehors de la plage de vitesses nominales et devaient donc souvent être utilisés dans un format surdimensionné. Les moteurs NORD représentent là encore des alternatives au rendement nettement plus important.
« Le système d'entraînement avec IE5+ est beaucoup plus facile à manipuler et réalise des dosages haute précision sur une très large plage de réglage », précise Maurice Wirkner. NORD IE5+ fournit un couple constant qui peut être obtenu depuis la vitesse moteur de 0 tr/min (arrêt) jusqu'à la vitesse nominale du moteur. Ceci permet un démarrage particulièrement doux du système, ce qui protège les produits sensibles avec lesquels les clients de LEWA travaillent dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Rendement de 95 %
Étant donné la plage très large de régulation ainsi que la capacité de surcharge brève élevée des moteurs IE5+ de NORD, l'utilisation de plusieurs pompes pour différents débits n'est souvent plus requise chez les clients de LEWA, ce qui entraîne une réduction des variantes de systèmes d'entraînement dans une installation complète. À cet effet, les frais de gestion sont minimisés et les processus de production, de logistique, d'entreposage et de maintenance sont rationalisés. À cela s'ajoute le rendement énergétique remarquable des moteurs IE5+ avec un taux de 95 %.
« Avec son rendement énergétique élevé, ce système d'entraînement offre de nombreux avantages pour nos clients et aussi pour nous en tant que fournisseur de pompes et de systèmes tourné vers l'avenir », explique Maurice Wirkner.
Accompagnement du développement en tant que partenaire du projet
LEWA a accompagné le développement du moteur IE5+ à très haut rendement, en tant que partenaire du projet. « Nous avons pu tester le moteur dès le stade de prototype avec nos pompes sous forme de système et nous avons ainsi acquis les premières expériences », explique Maurice Wirkner, Application Manager. Le service commercial technique, la gestion des produits et le service après-vente NORD ont aussi fourni une assistance compétente et de très bonne qualité. « Compte tenu des commandes réalisées jusqu'à présent, nous sommes également très satisfaits de la coopération avec NORD, notamment en ce qui concerne la flexibilité. »
La coopération entre LEWA et NORD doit donc se poursuivre. Le projet suivant est déjà prévu. Pour la démonstration lors des salons, les partenaires développent en effet une pompe doseuse pharmaceutique avec le moteur IE5+ et le variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON+ de NORD pour mettre en évidence les avantages de la régulation sur de larges plages dans le dosage avec la pompe doseuse à membrane ecodos de LEWA.
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence
Forte concentration, fonction optimale
Vous trouverez de plus amples informations ici :