Notizie –
Tecnologia di azionamento intelligente NORD per gli allevamenti
La società danese Celi Invest è specializzata nella produzione di spazzole elettriche per bovini. Da quando sono passati alla tecnologia di NORD DRIVESYSTEMS, le loro spazzole funzionano perfettamente. Azionamenti robusti e intelligenti assicurano un funzionamento affidabile, sicuro ed efficiente.
Bargteheide, 2021-01-06
La spazzola automatica per bovini , che permette agli animali della stalla di sfregarsi e spazzolare il proprio mantello, è mossa dall’azionamento intelligente decentralizzato NORD, nel quale è stato implementato un controllo di processo autonomo, integrato direttamente nel PLC dell’azionamento stesso. Un sensore di vibrazioni collegato all’inverter rileva ogni mucca che si avvicina alla spazzola. L’azionamento si avvia in risposta al segnale del sensore, mettendo in rotazione la spazzola. Mediante monitoraggio della coppia, l’azionamento inverte automaticamente il senso di rotazione quando, ad esempio, la coda di una mucca rimane intrappolata nella spazzola. Il monitoraggio della coppia è reso possibile dai dati di stato, che sono sempre disponibili in ogni inverter NORD. Un timer arresta l’azionamento dopo un periodo di tempo definito, in modo che anche altre mucche possano approfittare di un piacevole massaggio. In questo esempio di applicazione, l’implementazione del collegamento del sensore, del monitoraggio della coppia, del funzionamento reversibile e del timer è realizzata esclusivamente mediante il PLC integrato nell’inverter. Funzioni aggiuntive come questa portano un valore aggiunto non soltanto negli allevamenti, ma in ogni applicazione industriale.