EcoVadis
NORD svetta in alto nel ranking di sostenibilità
NORD DRIVESYSTEMS è stata valutata nel 2024 dall'agenzia di rating EcoVadis, ottenendo la certificazione di sostenibilità d'argento. Nella classifica generale, l'azienda tedesca si colloca nel primo quattro percento dei costruttori del settore valutati da EcoVadis.
Con 68 punti su 100, posizionandosi nettamente sopra la media delle imprese del ramo. Con questi risultati, l'azienda produttrice di tecnologia di azionamento si trova nel Top 1% delle imprese valutate nella categoria Ambiente e nel primo 11% nella categoria Acquisti sostenibili.
Siamo molto orgogliosi di questa certificazione, che è la dimostrazione tangibile del valore della nostra strategia di sostenibilità. La nostra politica aziendale costituisce la base del nostro agire. Operiamo nel rispetto dell'ambiente, con una condotta responsabile e integerrima.
Redditività e sostenibilità in equilibrio
NORD DRIVESYSTEMS si è posta l'obiettivo di realizzare il punto di equilibrio tra redditività e sostenibilità, a livello globale e locale. Oltre a impegnarsi sul fronte dell'innovazione e dell'efficienza energetica, l'azienda si assume, con le sue misure CSR, anche una responsabilità sociale nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori e partner di tutto il mondo.
La strategia di sostenibilità dell'azienda non comprende soltanto un comportamento attento alle risorse e rispettoso della natura, ma anche la progettazione e costruzione di sistemi e soluzioni di azionamento ad efficienza energetica per i settori fondamentali per l'ambiente, come ad. es gli impianti eolici e di depurazione delle acque reflue, i sistemi di riciclaggio e gli impianti a biogas o i sistemi di trasporto di grandi dimensioni, tutte realtà in cui con l'impiego dei prodotti NORD si può risparmiare una quota significativa di energia.
Highlight
Valutazione generale
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (sede di Bargteheide) si trova nel primo 4% delle aziende valutate da EcoVadis che producono motori elettrici, generatori, trasformatori, dispositivi di distribuzione e di commutazione elettrica.
Ambiente
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (sede di Bargteheide) si trova nel Top 1% delle aziende valutate da EcoVadis che producono motori elettrici, generatori, trasformatori, dispositivi di distribuzione e commutazione elettrica.
Acquisti sostenibili
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (sede di Bargteheide) si trova nel primo 11% delle aziende valutate da EcoVadis che producono motori elettrici, generatori, trasformatori, dispositivi di distribuzione e commutazione elettrica.
Distribuzione delle valutazioni generali