LEWA
Dosare con precisione risparmiando energia
LEWA, azienda produttrice di pompe dosatrici e impianti di dosaggio, utilizza per le sue applicazioni ad alta precisione i motori IE5+ di NORD DRIVESYSTEMS. Questi motori coniugano un ampio range di regolazione con una straordinaria efficienza energetica.

Profilo del cliente
Da 70 anni, LEWA è specializzata nella produzione di pompe e impianti per il dosaggio di liquidi, e ha sede a Leonberg, nella regione tedesca del Baden-Württemberg. Leader internazionale nel settore delle pompe dosatrici e di processo a membrana, l'azienda progetta e costruisce per i suoi clienti soluzioni di sistema efficienti personalizzate. I campi d'impiego sono dosaggio, erogazione, miscelazione e odorizzazione – ossia l'aggiunta, soprattutto ai gas, di sostanze dall’odore penetrante; i settori possono essere molto diversi: dall'industria chimica alle miniere.
Le pompe dosatrici a membrana della serie ecodos di LEWA trovano impiego in settori sensibili, come l'industria alimentare o farmaceutica, dove sono utilizzate, ad esempio, per il dosaggio di additivi per prodotti farmaceutici o di aromi per generi alimentari. Una delle loro applicazioni concrete è, ad esempio, l’aggiunta dell'olio omega-3 ai preparati alimentari per neonati. La serie ecodos funziona nell'intervallo di bassa pressione, ossia con una pressione di mandata di 20 bar e una portata variabile da 16 a 1460 l/h. Sono pertanto necessarie pompe di cui sia possibile gestire con precisione la quantità e il tempo di dosaggio, ma anche che siano in grado di erogare le sostanze con particolare delicatezza.
Azionamenti ad ampio spettro
«Per questo tipo di applicazione proponiamo le nostre pompe ecodos anche in abbinamento ai motori IE5+ di NORD per la regolazione ad ampio spettro», spiega Maurice Wirkner, Application Manager di LEWA. I motori sincroni a magneti permanenti vengono utilizzati in modalità autonoma, ossia con montaggio flangiato diretto sul motore, oppure sono alimentati da un inverter decentralizzato.
NORD DRIVESYSTEMS offre il motore IE5+ con potenza da 0,35 a 3,7 kW. Il design privo di ventola e facile da pulire è ideale per le applicazioni che richiedono elevati standard igienici. I componenti così trattati sono protetti contro la corrosione e resistenti ad acidi e soluzioni alcaline.

Addio ai motori sovradimensionati
Per l'azionamento delle sue pompe dosatrici a membrana, LEWA si era sempre servita dei classici motori asincroni oppure di servoazionamenti accoppiati ai relativi servoinverter, spesso in combinazione con un sistema di regolazione della corsa. Oggi l'azienda specializzata nella produzione di pompe ha ampliato l'offerta sul fronte della tecnologia motoristica NORD, e per un ottimo motivo: i motori sincroni a magneti permanenti presentano costi di acquisto nettamente inferiori rispetto ai servoazionamenti e rendono superflui sia i servoinverter, sia la regolazione della corsa. I motori asincroni tradizionali sono invece poco efficienti al di fuori dell'intervallo di velocità nominale ed era quindi spesso necessario sovradimensionarli. Anche in questo caso i motori NORD sono un'alternativa molto più efficiente.
«Il sistema di azionamento con motore IE5+ è molto più facile da gestire e garantisce un dosaggio di alta precisione su un range di regolazione molto ampio», sottolinea Wirkner. Il motore NORD IE5+ eroga una coppia costante, disponibile da 0 giri/min (motore fermo) fino alla velocità nominale. Ne consegue un avviamento molto progressivo del sistema, che preserva i delicati prodotti trattati dai clienti di LEWA nel settore alimentare e farmaceutico.
95 percento di efficienza
L'intervallo di regolazione estremamente ampio dei motori IE5+ di NORD e la loro elevata sovraccaricabilità per brevi periodi rendono spesso superflua l'adozione di più pompe per soddisfare portate diverse, con la conseguenza che i clienti di LEWA possono beneficiare anche di una riduzione delle varianti di azionamento utilizzate complessivamente per il sistema. Si minimizzano così i costi amministrativi e si snelliscono i processi di produzione, logistica, stoccaggio e manutenzione. A tutto ciò si aggiunge la straordinaria efficienza energetica dei motori IE5+, con un livello di rendimento del 95 percento.
«Con la sua elevata efficienza energetica, questo sistema di azionamento offre molti vantaggi ai nostri clienti, e quindi anche a noi in quanto fornitori di pompe e sistemi a prova di futuro», spiega Maurice Wirkner.
Partner di progetto nella fase di sviluppo
LEWA ha seguito lo sviluppo del motore IE5+ ad alta efficienza in veste di partner di progetto. «Abbiamo potuto testare il motore con le nostre pompe già allo stadio di prototipo e fare così le prime valutazioni sul funzionamento del sistema», racconta l'Application Manager Wirkner, accennando anche alla competenza e all'ottimo supporto fornito dal Reparto tecnico commerciale, dalla Gestione Prodotti e dal Servizio di assistenza NORD. «Anche per tutti gli ordini precedenti siamo molto soddisfatti della collaborazione con NORD, in particolare della flessibilità.»
La cooperazione tra LEWA e NORD è sicuramente destinata a continuare. Il prossimo progetto è già stato definito: i due partner vogliono sviluppare la versione fieristica di una pompa dosatrice per l'industria farmaceutica, equipaggiata con motore IE5+ e inverter decentralizzato NORDAC ON+ di NORD, che mostrerà i vantaggi della regolazione ad ampio spettro nelle operazioni di dosaggio con la pompa dosatrice a membrana ecodos di LEWA.
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
Qui trovi maggiori informazioni: