News –

Vom Familienunternehmen zum Global Player

NORD DRIVESYSTEMS wurde am 01. April 1965 von G.A. Küchenmeister und Günter Schlicht gegründet. In diesem Jahr feiern die Antriebsspezialisten ihr 60-jähriges Firmenjubiläum.

Bargteheide, 2025-04-01

Seit der Gründung 1965 hat sich NORD zu einem bedeutenden Systemanbieter für mechanische und elektronische Antriebstechnik mit weltweit über 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Die langjährige Erfahrung, das große Know-how in über 100 Branchen, eigene Fertigungsstätten, eine hohe Fertigungstiefe und hohe Qualitätsstandards, ein umfassender Produktbaukasten sowie ein globales Netzwerk zeichnen das Unternehmen aus.

Firmengeschichte im Rückblick

1979 wurden die ersten Tochtergesellschaften im Ausland, in den USA, Frankreich und Schweden gegründet. Heute ist NORD mit 48 eigenen Tochtergesellschaften in 36 Ländern und weiteren Vertriebspartnern in über 50 Ländern präsent.

Sowohl die deutschen Werke in Glinde, Aurich und Gadebusch als auch die internationalen Werke in Italien, Polen, den USA und China werden ständig erweitert und modernisiert. Das gilt auch für den NORD-Stammsitz in Bargteheide – dort entstand zuletzt ein modernes Verwaltungsgebäude.

Technologische Highlights

1981 hat NORD das Blockgehäuse-Konzept entwickelt, eine bahnbrechende Erfindung für die industrielle Fertigung von Getriebegehäusen, die bis heute zum internationalen Standard gehört. Im Jahr 2000 stand die Produkteinführung der dezentralen Antriebstechnik im Mittelpunkt.

Weitere Meilensteine:

Innovationen zahlen sich aus: Kurz vor dem Jahreswechsel 2022/2023 konnte NORD erstmals in der Firmengeschichte die Umsatzgrenze von 1 Milliarde Euro überschreiten.

Nachhaltigkeit & Digitalisierung

Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2025 gibt NORD das Versprechen, konsequent auf ökologisch, wirtschaftlich und sozial verantwortliche Weise zu handeln. Mit der digitalen Plattform myNORD stellt NORD zudem eine Servicelösung zur Verfügung, mit der das Unternehmen die Erreichbarkeit seiner Services deutlich erhöht, gleichzeitig Prozesse verschlankt sowie die Konfiguration und Bestellung von Antriebstechnik deutlich vereinfacht.

Ausblick nach 60 Jahren

Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und Unsicherheiten auf den globalen Märkten blickt NORD gefestigt in die Zukunft. Das Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch Ansporn, weiterhin neue Maßstäbe in der Branche zu setzen und Kunden weltweit mit leistungsstarken Lösungen zu überzeugen.

Jetzt mehr über die Geschichte von NORD erfahren!