![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-21.gif)
OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.
NORD si distingue da sempre per il forte orientamento al cliente e la mentalità da problem solver. Siamo un partner affidabile e sosteniamo i nostri clienti nel loro percorso verso il successo – lo facciamo fornendo sistemi di azionamento robusti ed efficienti, soluzioni specifiche per il loro settore, consulenza competente e servizio di assistenza in tutto il mondo. È la promessa del nostro marchio: Our Solution. Your Success.
Hanno scelto le nostre soluzioni aziende di spicco di oltre 100 settori industriali. Un sistema modulare completo e la nostra competenza settoriale ci permettono di fornire sempre la soluzione ottimale per ogni applicazione.
Riduttori industriali robusti per un grande e modernissimo impianto di biometano
Germania | Energia | Miscelatori e agitatori
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
Requisiti di progetto
In Bassa Sassonia è attualmente in costruzione sul Küstenkanal, nei pressi di Friesoythe, il più grande impianto di biometano d'Europa. Il progetto dell'investitore REVIS di Münster prevede 40 fermentatori per il trattamento di un milione di tonnellate di letame e liquame all'anno, da cui ricavare biometano che andrà ad alimentare la rete di distribuzione del gas o sarà trasformato in GNL (gas naturale liquefatto). A fornire gli agitatori necessari è la società PRG Präzisions-Rührer GmbH di Warburg.
Soluzione applicativa
Per gli agitatori di PRG vengono utilizzati riduttori industriali su misura della serie MAXXDRIVE di NORD, concepiti per la massima resistenza ai carichi elevati. Sul lato azionamento, NORD garantisce con l'adattatore SAFOMI/IEC (Sealless Adapter for Mixers) un ulteriore innalzamento dell'affidabilità. Compatto e facile da applicare, l'adattatore è stato sviluppato in modo specifico per gli azionamenti per agitatori e riunisce in un solo componente le funzioni di un adattatore IEC standard e di un serbatoio di espansione dell'olio.
L'affidabilità degli azionamenti ha un ruolo importante nel nuovo impianto. Insieme ai serbatoi, gli azionamenti sono infatti costantemente esposti a qualunque condizione meteorologica e devono funzionare senza anomalie 365 giorni all'anno. Le soluzioni NORD hanno permesso di portare il primo cambio olio a 20.000 ore di esercizio, corrispondenti a due anni di operatività.
Sistemi di azionamento ad alta efficienza per una logistica ecocompatibile
Germania | Post & Parcel / Airport | Trasportatori
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
Requisiti di progetto
DHL intende portare a quota zero le emissioni della sua attività logistica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il fornitore internazionale di servizi di trasporto punta su tecnologie all'avanguardia e soluzioni sostenibili, come ad esempio per il centro logistico dell'aeroporto di Colonia/Bonn. L'hub DHL si estende su una superficie coperta di 12.000 m2 e ha una capacità di smistamento di 10.000 spedizioni all'ora.
Soluzione applicativa
NORD ha previsto 800 sistemi di azionamento LogiDrive e 268 motori per le più svariate applicazioni richieste nell'hub dell'aeroporto di Colonia/Bonn, quali curve a nastro, nastri trasportatori, merger/riunitori, deviatori verticali, trasportatori telescopici e sollevatori. LogiDrive è un sistema modulare standardizzato, di facile manutenzione e ad alta efficienza energetica, costituito da motore, riduttore e inverter. Per il centro logistico è stato scelto un sistema che combina un motore sincrono a magneti permanenti IE4, un riduttore ad assi ortogonali oppure coassiale a due stadi e un inverter NORDAC LINK installato in prossimità del motore.
DHL intende arrivare a zero emissioni entro il 2050. L'efficienza energetica è per noi un tema di massima priorità. L'edificio di Colonia/Bonn è CO2 neutrale e dispone della tecnologia più avanzata, come ad esempio un accumulatore di ghiaccio per il riscaldamento e raffreddamento. Anche per gli azionamenti dei nastri trasportatori l'efficienza energetica è un requisito fondamentale, insieme al contenimento degli intervalli di manutenzione. NORD è riuscita ad accogliere le nostre richieste e siamo quindi molto soddisfatti degli azionamenti NORD.
Manutenzione da remoto inclusa: azionamenti intelligenti per imbottigliamento in PET
Germania | Food & Beverage | Impianti di riempimento
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
Requisiti di progetto
La Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, con sede a Jüterbog nel Brandeburgo, è specializzata nella formulazione e preparazione delicata di prodotti alimentari a lunga conservazione di alta qualità. Nel 2021 Jütro ha installato, insieme a NORD DRIVESYSTEMS e ad altri partner, un nuovo impianto di imbottigliamento in PET che produce circa 70.000 bottiglie per turno. Poiché è sempre più difficile trovare personale sufficientemente qualificato, il progetto prevedeva sin dall'inizio il più alto grado di automazione possibile e un'elevata produttività.
Soluzione applicativa
L'inverter NORDAC PRO SK 550 P e i motoriduttori NORD sono la forza propulsiva del nuovo impianto di imbottigliamento in PET. Per poter eseguire da remoto la manutenzione degli inverter, che hanno una potenza compresa tra 0,25 e 1,5 kW, si è optato per la configurazione inverter macchina con collegamento Ethernet. La manutenzione online permette ai vari fornitori di ispezionare tutto l'impianto, verificare l'eventuale presenza di guasti e analizzare tutti i dati degli inverter NORD relativi alle parti dell'impianto di loro competenza. Un altro vantaggio degli inverter sfruttato per questo progetto è il controllo vettoriale, con cui è possibile mantenere costanti le velocità degli azionamenti.
L'automazione è al centro dei nostri pensieri, perché per noi è estremamente importante che i nostri impianti possano produrre senza interruzioni. Per questo motivo tutta la parte tecnica, e in particolare gli azionamenti, deve essere ben equilibrata. Ed è inoltre molto importante un alto livello di stabilità. Siamo molto soddisfatti del servizio di assistenza NORD, che si è finora dimostrato perfetto e molto competente. Abbiamo apprezzato soprattutto il carattere pragmatico, la chiarezza e la rapidità delle soluzioni che ci hanno proposto, e che noi abbiamo potuto implementare ottimamente.
Riduttori industriali per gru a ponte sicure
Polonia | Crane & Cargo | Gru a ponte
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
Requisiti di progetto
Il costruttore polacco PROTEA è specializzato in sistemi di sollevamento che trovano impiego in molti settori industriali. Attualmente l'azienda sta progettando una nuova gru a ponte, che sarà utilizzata per trasportare balle di fieno per la produzione di biogas. La gru a ponte si basa su due gru su binario indipendenti.
Soluzione applicativa
Per le sue gru a ponte, PROTEA ha scelto i riduttori industriali MAXXDRIVE di NORD. Il dispositivo di sollevamento è azionato dal robusto modello MAXXDRIVE XD, che ha una potenza di 18,5 kW. Questi nuovi riduttori ortogonali sono realizzati secondo il collaudato principio UNICASE e ottimizzati per sopportare carichi esterni. Per via della disposizione allungata degli stadi del riduttore, la carcassa presenta un ampio interasse, che rende possibile la configurazione a U dell'azionamento. Questa configurazione è utile in particolare per i dispositivi di sollevamento, perché permette di installare agevolmente il tamburo porta fune e il motore sullo stesso lato del riduttore. Gli azionamenti della gru e del carrello utilizzano anch'essi riduttori industriali MAXXDRIVE con potenza compresa tra 0,55 e 11 kW.
La carcassa monoblocco UNICASE garantisce una lunga durata utile e bassi costi di manutenzione. Le guarnizioni doppie assicurano un funzionamento esente da anomalie e perdite. Abbiamo scelto i componenti NORD perché l'azienda è un partner affidabile con cui collaboriamo da molti anni. I prodotti che ci forniscono sono di massima qualità e apprezzati in tutto il mondo.
Contatta i nostri esperti di settore