Il nuovo blog di NORD: informazioni, soluzioni e retroscena
![](https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/95767.jpg)
Cara lettrice, caro lettore: ti diamo il benvenuto nel nuovo blog di NORD DRIVESYSTEMS. È bello averti qui. Cosa ti offre il nostro nuovo format informativo? Qui trovi storie, particolari e retroscena sulla tecnologia di azionamento industriale e sulle sue applicazioni, raccontati di prima mano da chi di azionamenti se ne intende. NORD è infatti sinonimo di competenza internazionale nel settore degli azionamenti.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87709.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87709.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87709.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87709.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87709.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87709.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87709.jpg 2420w)
Dal 1965, anno di fondazione di NORD DRIVESYSTEMS, il nostro business a conduzione familiare è cresciuto fino a collocarsi, con 4.600 dipendenti circa e un fatturato annuo di 874 milioni di euro nel 2021, tra i leader mondiali per la fornitura completa di sistemi di azionamento meccanici ed elettronici. Oggi l'azienda è presente in oltre 50 Paesi con 7 sedi produttive internazionali, 48 filiali dirette e altri distributori.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92041.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92041.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92041.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92041.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92041.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92041.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92041.jpg 2420w)
Desideriamo offrirti una serie di articoli in cui approfondiremo temi concreti e parleremo naturalmente di soluzioni praticabili e sistemi di azionamento ottimizzati. Ad accompagnarci ci sarà sempre il pensiero sistemico su cui si fonda la tecnologia di azionamento NORD, perché un'applicazione costituita da motore, inverter e riduttore può essere progettata e utilizzata con efficienza solo se pensata sin dall'inizio come sistema completo. Per questo motivo, al centro deve esserci sempre l'adattamento al tipo di impiego e alle condizioni d'uso.
Alla domanda: «Ma cos'è che fate esattamente voi di NORD DRIVESYSTEMS?», un brillante collega ha dato una volta una risposta piuttosto arguta: «Generiamo coppia alla giusta velocità». E con questo la questione sembrerebbe chiusa. Tuttavia, come negli scacchi, in cui pur partendo sempre dalla stessa disposizione iniziale le combinazioni di mosse possibili sono infinite, anche quando si tratta di generare coppia entrano in gioco tanti dettagli. Alla complessità si aggiunge la rilevanza all'atto pratico: per il suo ruolo centrale in quasi tutte le applicazioni, la tecnologia di azionamento industriale offre un considerevole potenziale di ottimizzazione in termini di redditività ed efficienza, che si tratti di piccole migliorie o di sistemi ripensati da cima a fondo. Noi di NORD DRIVESYSTEMS ci occupiamo proprio di questo, e lo facciamo ogni giorno dal 1965. È questo know-how che desideriamo condividere con te.
Le principali tendenze nella tecnologia di azionamento
Come tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, anche la tecnologia di azionamento segue i megatrend della società, tra cui la digitalizzazione, l'adattamento ai cambiamenti climatici o la personalizzazione. Sul fronte della digitalizzazione, i temi in primo piano sono soprattutto il Condition Monitoring (monitoraggio delle condizioni) e la Predictive Maintenance (manutenzione predittiva), che permettono di ottimizzare l'affidabilità e l'efficienza di macchine e impianti. Con le nostre soluzioni, ad esempio, è possibile acquisire i dati relativi all'azionamento e alle sue condizioni, in modo permanente o a intervalli regolari. Questo ti permette di monitorare costantemente le condizioni di funzionamento e di adottare sistemi di manutenzione predittivi. Altrettanto importanti sono le possibilità di comunicazione della tecnologia di azionamento.
Il miglioramento dell'efficienza energetica è un altro trend importante, e destinato a rimanere, che nasce in pari misura da esigenze ecologiche ed economiche. Uno degli obiettivi di NORD DRIVESYSTEMS è quindi sviluppare e progettare sistemi di azionamento in linea con queste tendenze, perché vogliamo che la tecnologia di azionamento NORD contribuisca al successo dei nostri clienti. Per questo offriamo un'ampia gamma di soluzioni ad alta efficienza, che siamo in grado di configurare in base alle esigenze specifiche dell'applicazione e dell'utente grazie al nostro sistema modulare e alla progettazione personalizzata.
Come ridurre i costi energetici con la tecnologia di azionamento
Per i nostri clienti che utilizzano tutti i giorni la tecnologia di azionamento NORD, l'efficienza è indubbiamente un fattore molto importante. Gli azionamenti sono i sistemi industriali più energivori, ma in quanto tali offrono anche il maggior margine di risparmio potenziale. Una strategia di efficienza efficace e sostenibile non può prescindere dall'adozione di motori elettrici a risparmio energetico, affiancati da riduttori messi a punto per l'applicazione specifica e dalla giusta elettronica di azionamento. I motori sincroni, ad esempio, hanno un livello di efficienza elevato e costante su un ampio range di velocità e di coppia e sono molto efficienti anche nelle fasce di carico parziale. Ne deriva una riduzione sostanziale del costo di proprietà totale (TCO, Total Cost of Ownership).
Naturalmente, per aumentare l'efficienza energetica non basta sostituire un componente qua e là; per realizzare una soluzione davvero efficiente sotto il profilo energetico, non si può fare a meno di considerare il sistema di azionamento nel suo insieme, puntando anche a una riduzione equilibrata delle varianti di azionamento in uso. Nel nostro terzo blog post "Efficienza energetica: come ridurre i costi energetici con la tecnologia di azionamento" ti mostriamo la correlazione tra un'analisi unitaria dell'efficienza energetica in fase di progettazione di un impianto e una riduzione mirata delle varianti.
Come nasce di fatto un distributore di campo?
A questa domanda risponderemo nel nostro quarto blog post, dal titolo "Come nasce un distributore di campo: andiamo a scoprirlo ad Aurich". Perché proprio nella città di Aurich? Di Aurich si sa, almeno in Germania, che è una bella cittadina al centro della Frisia orientale e poco distante dal mare, ma pochi la conoscono come fucina di grandi innovazioni tecnologiche. Con il nostro articolo vogliamo colmare questa lacuna e accompagnarti in un piccolo viaggio attraverso la moderna produzione in serie di componenti elettronici, dove scopriremo impianti flessibili che permettono di realizzare anche piccoli lotti. NORD DRIVESYSTEMS produce e sviluppa i suoi inverter nel cuore della Frisia orientale dal 1984. Qualunque sia la loro destinazione finale, Europa, Cina o Stati Uniti, tutti i componenti elettronici NORD sono prodotti nel nostro stabilimento NORD di Aurich. Oltre che per la tecnologia innovativa e l'eccellente qualità e affidabilità, i sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS si distinguono per l'elevato grado di integrazione verticale: tutti i componenti determinanti per la qualità nascono nei nostri stabilimenti, a partire dalle fasi di ricerca e sviluppo.
Ad Aurich abbiamo iniziato a sviluppare l'elettronica di azionamento all'inizio degli anni 1980 con l'arrivo dei primi moderni impianti eolici, perché per rendere l'energia eolica adatta all'immissione nelle reti di distribuzione elettrica non si può fare a meno degli inverter. È nato così praticamente alla fonte un centro tecnologico che ha posto le basi per gli inverter "engineered and made in Germany" e che continua a fissare parametri di riferimento.