Noticias –
NORD inaugura su almacén automático de piezas pequeñas
El almacén automático de piezas pequeñas cuenta con más de 70 000 espacios de almacenamiento y por tanto es el mayor almacén automático del Grupo NORD DRIVESYSTEMS. Su capacidad logística ampliada permitirá reducir los plazos de entrega y montaje.
Bargteheide, 2021-08-04
Sus dimensiones son impresionantes: el almacén automático de piezas pequeñas ocupa dos pabellones, o lo que es lo mismo, 6600 metros cuadrados y 44 niveles. Este sistema inteligente ha sido desarrollado por la empresa austríaca KNAPP AG y cuenta con 44 transportadores que pueden realizar hasta 900 operaciones de introducción y extracción por hora. Estos sistemas desplazan las plataformas sobre las que se transportan los productos, las cuales pesan 50 kg y miden hasta 60x40 cm.
En la ceremonia de inauguración, el director general Ullrich Küchenmeister agradeció a todos los implicados en el proyecto su gran dedicación al mismo, puesto que sin la misma no habría sido posible finalizar la construcción del almacén en el plazo previsto: “Ni siquiera la pandemia de coronavirus ni una pequeña inundación han podido cambiar la situación.” En la planificación del almacén de piezas pequeñas participaron empleados de diversos departamentos de NORD, desde el de logística hasta el de informática pasando por el de gestión de recursos.
Debido a la pandemia, la ceremonia de inauguración se llevó a cabo en un grupo reducido. También asistieron los otros directores generales de NORD Jutta Humbert, el Dr. Omar Sadi, Jens Paulsen y Gernot Zarp. La primera inserción la realizó Carolin von Rönne, que pertenece a la tercera generación de la familia fundadora de NORD y se unió a la empresa en otoño de 2020.
Además del almacén automático de piezas pequeñas, en los nuevos pabellones también se ha construido un almacén de pasillos estrechos que ofrece 4400 espacios para palés y un área de recepción y envío de mercancía. Y a partir de ahora, aquí también se ubicará el área de embalaje de materiales.
El nuevo almacén de piezas pequeñas permitirá a NORD suministrar a sus clientes y filiales con mayor rapidez. Y gracias a la mayor disponibilidad de muchos de los componentes, los tiempos de montaje en la sede de Bargteheide también se reducirán.