Noticias –
Nuevo almacén de piezas pequeñas con logística automática en Bargteheide
En Bargteheide, la sede central de NORD DRIVESYSTEMS, se está construyendo un almacén de piezas pequeñas con capacidad para más de 70 000 espacios de almacenamiento y hasta 900 movimientos de existencias por hora.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122632.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122632.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122632.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122632.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122632.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122632.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122632.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-05
Cualquiera que haya visitado la fábrica principal en Bargteheide durante estos últimos meses sabe que en los terrenos de la planta se está construyendo un nuevo edificio. Los trabajos de construcción, que se iniciaron a principios de 2021, ya están casi terminados, y de hecho, por fuera el edificio parece que lo esté. En el interior todavía se está trabajando.
En Bargteheide estamos construyendo el mayor almacén automático del Grupo NORD DRIVESYSTEMS. El objetivo de la inversión en este almacén automático de piezas pequeñas con más de 70 000 espacios de almacenamiento en la sede principal fue sobre todo ampliar la capacidad logística y la de embalaje de material. El sistema de la empresa austríaca KNAPP permite realizar hasta 900 movimientos de stock por hora a pleno rendimiento y aumenta enormemente el rendimiento gracias al sistema bienes-a-persona.
El almacén automático de piezas pequeñas pasará pronto a la fase de prueba por parte de los empleados de NORD y después entrará en servicio definitivamente. Durante la fase inicial, los proveedores que antes suministraban a los almacenes externos irán trasladando su suministro progresivamente a Bargteheide. Al mismo tiempo, el material se moverá internamente. Y una vez finalizada esta fase, el almacén automático de piezas pequeñas se integrará en el flujo de material de Bargteheide y el material que se envía a las empresas asociadas empezará a salir directamente de él. Además del almacén automático de piezas pequeñas, en el interior del edificio de nueva construcción también se está construyendo un almacén de pasillos estrechos. Asimismo, la sección de embalaje del material también se trasladará a la nueva planta y se convertirá en un segundo punto de recepción de mercancía y área de envío.
A largo plazo, esta inversión que la empresa ha hecho en la logística garantiza un tiempo de respuesta breve para los envíos de material a las empresas asociadas y refuerza la posición de Bargteheide como centro logístico global.