Noticias –
Fertigungstechnik NORD aprovecha la recuperación de calor
Fertigungstechnik NORD, uno de los miembros del Grupo NORD DRIVESYSTEMS, ha implantado con éxito un concepto de recuperación de calor que captura el calor de las máquinas herramienta y lo aprovecha para generar agua caliente y calefacción en sus plantas y oficinas de Gadebusch. NORD sigue mejorando y ampliando este concepto con el objetivo de depender cada vez menos de la energía conseguida mediante combustibles fósiles.
Bargteheide, 2023-03-16
Para implantar el sistema de recuperación de calor, Fertigungstechnik NORD acopló intercambiadores de calor de placas a los sistemas de refrigeración de las máquinas herramienta. Así, el aporte térmico se disipa mediante un circuito de agua de refrigeración y se envía al sistema de recuperación. En este sistema central, dos bombas de calor generan agua caliente para calentar las cinco plantas de producción y varias de las oficinas. Hasta la fecha, Fertigungstechnik NORD ha conectado más de 80 máquinas al sistema.
Perfeccionamiento continuo
El sistema de recuperación funciona sin necesidad de aporte adicional de calor si la temperatura exterior es superior a 0 °C. Si la temperatura cae por debajo de cero grados, calienta mediante gas. En la actualidad, Fertigungstechnik NORD ha logrado dejar de consumir aproximadamente un tercio de los 583 000 kWh de energía obtenida mediante combustibles fósiles que consumía antes al año. Esto se traduce en una reducción de unas 117 toneladas de CO2. Este año, además, se añadirá el agua de las duchas al sistema de recuperación de calor con el objetivo de evitar liberar el exceso de calor a la atmósfera durante los meses cálidos. Como parte de un paquete de medidas integral, esto vuelve a demostrar que: la conservación de los recursos, la reducción de los costes y el comportamiento ecológico están sólidamente asentados en el futuro del Grupo NORD .